Part Number: TLV320ADC3101
打算用TLV320ADC3101采集3路MEMS加速度的电压信号,查看了下ADC3101的数据手册,ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置,以及ADC的基准电压是多少,数据手册没有看到。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TLV320ADC3101
打算用TLV320ADC3101采集3路MEMS加速度的电压信号,查看了下ADC3101的数据手册,ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置,以及ADC的基准电压是多少,数据手册没有看到。
ADC位数是设置的吗,在哪个寄存器设置
您好,Register 27 bit[5:4]可以设置ADC 位数。

ADC的参考电路是参考的AVDD,参考电压是由AVDD的带隙基准提供的。 没有给出具体值。
您好,没有给出,可以看下内部结构,ADC输出之后经过内部mini DSP进行信号处理了。
如果您不是音频应用的话, 可以考虑使用普通应用的ADC器件,会详细介绍ADC的工作原理,包括基准电压,有效分辨率ENOB,输出code和input voltage的关系等。