This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3138D2: GAIN_SEL引脚无法控制放大增益

Part Number: TPA3138D2

部分电路如图:

我们希望通过控制Q26的开关来控制音频放大增益。

在测试中通过示波器观测GAIN引脚电压值为11.4v(高电平)/0.4v(低电平),但在音频测试中未感觉到声音的明显变化。

查阅了datasheet后确定上拉电阻和下拉电阻的阻值符合要求。

更换了2块板子测试,问题任然存在。

希望能得到有效回复,谢谢。

  • 您好,GAIN的高低电平都是没问题的, 那么当改变Gain的高低电平时,同时建议用示波器测试TPA3138D2的输出端电压幅值是否也有相应的变化?确认是否由于Plimit的设置导致输出幅值被钳位。

  • 20DB和26DB差了好几倍,GAIN高低电平时,音量没有变化;为了验证是不是Plimit限制,我们降低了输入音量。在GAIN高低电平时仍然没有变化。

  • 感谢您的回复。正如Mr. Deng所说,我们尝试降低音量,以及将Plimit对GVDD短路(将9、10两脚用焊锡短路),输出音量均无明显变化

  • 补充:我们在改变gain脚电平的同时量了同一段音频的输出电压幅值,并重测了gain脚电压值。以下是对比图:

    高电平(11.2v):

    低电平(0.2v):

    对比峰峰值发现增益没有变化。

    同时我们尝试改变输入信号强度,多次对比输出增益,均无变化

  • GAIN设置是上电锁存的,所以你改变了,要重新SD一下

  • 非常感谢,真的是这个原因。datasheet里没有找到这个说明,请问您是哪里看到的这个要求

x 出现错误。请重试或与管理员联系。