Part Number: PCM6360-Q1
你好
请问一下,我在使用PCM6360-Q1时,如果不使用MICBIAS和MIC诊断功能,可以给VBAT_IN与HVDD供3.3V的电么?与AVDD用同一个电源输入。
多谢
hongwei 13030719130
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCM6360-Q1
你好
请问一下,我在使用PCM6360-Q1时,如果不使用MICBIAS和MIC诊断功能,可以给VBAT_IN与HVDD供3.3V的电么?与AVDD用同一个电源输入。
多谢
hongwei 13030719130
HVDD不可以使用3.3V。HVDD的电压范围为5.6V~12V,所以不能低于5.6V。
关于VBAT_IN,它的电压范围为0~18V。在这个电压范围内即可,所以可以和AVDD使用3.3V。
另外,如果不使用输入诊断功能,需要配置寄存器P0_R100将所有的输入诊断功能disable。

您好,HVDD是MICBIAS LDO的供电电压,我刚看了下,如果正常给 MICBIAS LDO供电的话,需要5.6V~12V的电压。
但是如果MICBIAS不使用的话,可以将其和AVDD接在一起,比如接到3.3V,那LDO是不工作的。由于不使用MICBIAS功能,所以不工作也是没问题的。
之前回答MICBIAS是输出引脚,不是输入引脚。 不用的话建议按照datasheet中通过0.1uF电容到地,或者寄存器配置将其power down。
Chen
MICBIAS不使用,不需要给MIC 供电也不需要诊断
那我这样设计是否可以?
1、HVDD和AVDD接在一起,接到3.3V
2、MICBIAS 接0.1uF电容到地
谢谢
这样设计可以。
同时寄存器MICBIAS配置为power down。输入诊断功能disable。