我想了解下TAS5766M 是否接受以下功能
1. I2S 输入 44.1KHZ/48KHz/88.2KHz/96KHz/176.4KHz/192KHz 的信号 到 TAS5766M ,它是否能自动识别并自动转换成48KHz作内部处理?
2. L/R I2S信号输入,我们是否可以选择L 通道,并将它作 Xover的处理,使TAS5766M 输出 CH1 = L 通道的HF, CH2 = L 通道的 LF?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想了解下TAS5766M 是否接受以下功能
1. I2S 输入 44.1KHZ/48KHz/88.2KHz/96KHz/176.4KHz/192KHz 的信号 到 TAS5766M ,它是否能自动识别并自动转换成48KHz作内部处理?
2. L/R I2S信号输入,我们是否可以选择L 通道,并将它作 Xover的处理,使TAS5766M 输出 CH1 = L 通道的HF, CH2 = L 通道的 LF?
这是TAS5766的内部架构。您的上述两个功能我认为都不支持。
1. DIN是I2S的输入,它能支持这几种不同采样率的信号,但是不支持自动切换功能。
2. CH1和CH2分别指的是OUTR和OUTL吗?我在数据手册里也没找到能支持类似功能的描述。