Part Number: TAS6584-Q1
hello,有个问题请教一下:
TAS6584-Q1 CE电压法在功放调制频点的倍频点超标,主要频点是960k和1.44MHz的频点超标,在默认配置下(功放随机展频+0.39%),在1.44M附近超标2.33dB。
现在目前通过两种方法来解决这个频点超标的问题。
(1)通过展频技术来实现,通过测试发现,当功放的调制频率展频到±5.86%的时候,这是时候,在1.44M附近的频点可以有约4dB余量,如果是展频到±2.73%,余量就是0.64dB,从上面情况来看只能接受选择展频5.86%。
(2)在功放输出电感之前加RC吸收电路(默认展频﹢0.39%),从测试的情况来看,有余量2dB,这种方案暂时可以接受。
因此,想请教,展频和加RC吸收电路,那种方案是TI比较推荐的?用了这两种方案是否会在其他性能方面出现影响,还请指出,谢谢!