Part Number: PCMD3180
您好:
单PCMD3180芯片,配置8通道PDM输入,TDM接口输出,采样率为96K,采集数据总是不正确,下面配置是否正确?谢谢
| 寄存器地址 | 配置数据 |
| 0x02 | 0x81 |
| 0x0C | 0x04 |
| 0x0D | 0x01 |
| 0x0E | 0x05 |
| 0x0F | 0x02 |
| 0x10 | 0x06 |
| 0x11 | 0x03 |
| 0x3C | 0x40 |
| 0x41 | 0x40 |
| 0x46 | 0x40 |
| 0x4B | 0x40 |
| 0x50 | 0x00 |
| 0x55 | 0x00 |
| 0x5A | 0x00 |
| 0x5F | 0x00 |
| 0x22 | 0x40 |
| 0x23 | 0x40 |
| 0x24 | 0x40 |
| 0x25 | 0x40 |
| 0x2B | 0x45 |
| 0x2C | 0x67 |
| 0x73 | 0xFF |
| 0x74 | 0xFF |
| 0x75 | 0x60 |
| 0x6B | 0x02 |