TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1794A: 运放电源选择

Part Number: PCM1794A
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

PCM1794A后的IV转换供电,准备使用DC5-12V,boost升压到15V,-15V,有什么推荐的DCDC芯片吗?通过DCDC后的±15V还需要加LDO?

  • 您好,

    关于DCDC芯片的推荐,建议您到“电源管理”版块咨询,由更了解这块的电源工程师为您提供帮助;

    DCDC后是否需要加LDO,这个取决于您对设计的要求。

    一般来说DCDC开关电源纹波大一些,会对运放的输出精度造成一定的影响,而线性电源输出精度高,纹波小一些,影响小一些。当然随着技术的发展,也有一些DCDC电源芯片性能也很优秀,同时价格应该会高一些。

    另一方便,开关电源具有开关的跳变,EMI差一些;线性电源没有开关变化,EMI较小。

    线性电源也有缺点,就是效率低,功率损耗大,当然这个也与输入输出电压差和输出功率有关。

  • Hi Amy,明白你说的。电源部分我再咨询其他。

    请问PCM1794的参考设计,一些电容推荐是使用薄膜电容,这部分是有何考量?若使用陶瓷电容,需要NP0?

  • 薄膜电容频率特性好、介质损失很小、具有自愈性能、稳定性能好等一些优点,在模拟电路上使用较多,在音频应用中可以带来好音质。

    如果使用陶瓷电容的话,需使用NP0类的。