我已经配置了P1R31和32寄存器,配置了P1R35寄存器,同样,设置了37~43寄存器,导致无论有没有数据输入,喇叭输出方波,数据输入后,耳机输出正常波形,喇叭仍然输出方波。请问我该排查哪个寄存器的设置呢?
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,0,0x01);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,32,0xc6);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,31,0xcc);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,35,0x44);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,36,0x80);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,37,0x80);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,40,0x4e);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,41,0x4e);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,38,0x98);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,39,0x98);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,42,0x04);
ret += aic3111_control_write_reg(pt_aic3111,43,0x04);


NC 表示没有焊接
所以,您的意思是我们在SPRM和SPRP之后应该接入这样的电路,才能完成正常的输出吗?还是说,SPRP和SPRM就是通过不同占空比的方波来驱动CLass D进行输出,而耳机是通过连续的模拟信号进行输出?