Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
想应用TPA3255这片芯片的CLASS D放大功能进行电机驱动。请问有什么建议,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想应用TPA3255这片芯片的CLASS D放大功能进行电机驱动。请问有什么建议,谢谢!
您好,电机需要多大的功率?我们有专门的电机驱动器件,推荐使用专门的电机驱动器。
谢谢回复。电机大概需要36W功率左右,电压是24V,电流最大是2A,直流电机。请问有合适的专门驱动芯片吗?我们的应用场合下,电机会频繁地刹车,换向,所以驱动器的温升也希望是最小的,表面温度能控制在65度以内。
您好,给您找了几款有刷直流电机的驱动芯片,它们的工作电压和peak 电流如下,不知是否满足您的要求。



如果是驱动无刷直流电机,驱动芯片选型链接如下,可以根据实际应用需求去筛选电气参数,最终得到满足条件的芯片型号:
https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/products.html
可以做,内部使用两组构成H桥,对应输出接电机,通过输入相位控制正反转。
通过 线性控制高连Pch MOSFET来更改OUT引脚电压 ,从而控制施加到电机的电压。
Out引脚的H电压由施加到Vref引脚的直流电压控制,理论上的电压与施加到Vref电压相同,由此可以控制电机的转速/转矩。
以上内容通过索引“H桥电路的有刷直流电机驱动:高边电压线性控制”找到相应文章。链接如下,文章归原作者,在此仅引用。
https://techclass.rohm.com.cn/knowledge/motor/basics/basics-03/268
另外,我也见过对应方案,确定可以做。