請教前端的audio codec輸出信號為R/L/GND, 如何變成差分對信號輸入TPA3113D2? 是否要另選AMP方案? 輸入腳RINN及LINN可以直接串隔直電容連接地平面嗎? 謝謝~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
了解...感謝回覆!
另請教fault pin與SD pin短接上拉100K電阻的用途?
我的codec控制端可以輸出VIH=3V, VIL=0V, 可以直接用來控制SD pin嗎?
需要串接1K電阻在短接fault pin上拉100K電阻嗎?
你好:
100K电阻的作用是限制电流,可以使用控制端的输出来控制SDpin。我们的Spec能满足。
所以fault pin串接100K電阻上拉即可, 不需要在短接SD pin.
SD pin另外由codec控制, 這樣對嗎?
你好:
没错。但是你检测到Fault后,建议控制SD Pin关闭来保护功放。
請教輸出為8ohm雙聲道喇叭, 線長超過3米, 該如何配置LC filter?
不太了解datasheet page 22的說明, 謝謝~
你好:
LC滤波器的设计请参考以下文档:
由于你的线比较长,建议将LC滤波器尽量靠近功放的输出管脚。防止PWM通过线辐射出去。
你好:
这个根据你的输出电压的峰值和你的负载有关,比如你的电压供电是24V,8ohm的喇叭,那么电流至少要3A的。按照这个计算。
了解~非常感謝!
請問使用output LC filter還需要預留output FB的零件位置嗎?