你好
在使用PPC 软件配置PCM6360的时候无法打开mic bias 的使能按钮如下图一直为灰色,请问如何配置 多谢
宏伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您点击下那个按钮,向右滑动无法滑动是吗?因为我的这台电脑暂时没有安装PPC,所以无法复制您的现象。
我看EVM user's guide中也是灰色,但是应该是可以向右滑动的。
按照EVM user‘s guide中P31的步骤试试,点击load preset,然后选择两个通道差分DC耦合mic input,将inactive 改成active mode之后,再去修改mic bias的power up或power down。 麻烦试试是否能解决问题,我想应该是这里的问题,需要将inactive状态改成active状态。
打开诊断功能后,bias 就可以选择了,但是按照你说的那个方法还是不行
哦 ,您的意思是在diagnostics这里将输入诊断enable之后,就可以power up micbias了是吗?
打开这个页面的时候会弹出一个对话框,点击turn on 后就可以了,里面不用打开也可以的
好的,感谢您的反馈。 那这个问题我暂时就先关闭了,后续有其他问题,再讨论。