电路图如附件,电路图中的MODE 选择的是高电平(SPI接口),数据接口是McBSP,
SPI接口和McBSP接口都与FPGA相连接,
我的寄存器配置值如下:
{7'h00,9'b0100_10111};
{7'h01,9'b0100_10111};
{7'h02,9'b0111_11001};
{7'h03,9'b0111_11001};
{7'h04,9'b1111_10101};
{7'h05,9'b0000_00110};
{7'h06,9'b0000_00001};
{7'h07,9'b0001_10011};
{7'h08,9'b0110_00001};
{7'h09,9'b0000_00001};
{7'h0F,9'b0000_00000};
MCLK输入是12M,
1.我测试CLKOUT脚还是12M,请问这是为什么?
2.我测试模拟输出管脚没有任何信号(McBSP接口是有数据给TLV320AIC23B的),这是为什么?
3.我的寄存器是否有问题?请指教!!
谢谢!!!