各位专家好,
PCM1681 的 evm 的电路图给的低通滤波放大芯片是 OPA2134 ; 这个芯片查了一下, 参考价格还挺贵的; 我们想换低成本一点的,音质效果可以稍稍降低要求的芯片, 比方说LM324等, 不知是否可以?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi JIanlin,
LM324 is OK if you can accpet the performance. Also TL974 is another choice. or Two DRV632.
你好,专家,
我们电路没有负电压; 想使用单电压运放。
1、这个TL974 用单电压的模式,是否性能也可以?
2、其它单电压运放,性价比高的,有推荐吗?
非常感谢。
你好:
1.由于是单电源供电,输出需要加隔直电容。对低音有一定的影响,其实一般选音频的运放,THD+N与SNR满足你们的要求基本没有什么大问题了。
2. 你可以看下DRV632,它内部有Charge Pump可产生负压,这样输出端不需要加隔直电容,性价比比较高。