Part Number: TAS2781EVM
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
针对TAS2781EVM,使用PPC3工具调试,USB音频采样率设定为192Khz的时候,PPC3无法加载成功,只能在48KHZ的时候加载成功。请问如何调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS2781EVM
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
针对TAS2781EVM,使用PPC3工具调试,USB音频采样率设定为192Khz的时候,PPC3无法加载成功,只能在48KHZ的时候加载成功。请问如何调试?
您好,您在PPC3的这个页面看下是不是192Khz这里打x。我这是截取的其他EVM在PPC3的页面。

因为TAS5828 也是支持192Khz的,但是PPC3里不支持,我看了下美国工程师的回复是,是因为PPC3还没有创建192Khz的功能,因为要支持192Khz的话需要更多的DSP资源,也就意味着需要开发新的流程,那就需要切断部分功能来支持192KHz,但是实际上应用来看还没有从客户那里得到足够的要求来决定取消哪个功能。
`您好,关于这个问题我去和美国工程师确认以下,如有回复会尽快通知给您。
您好,关于您的这个问题,需要和您确认下几个问题:
您是如何更改的采样率?您是如何在两种采样率下进行的测试,您这边可以提供更加详细的信息?PPC3在192Khz采样率下无法加载,是否在Tuning and Audio Processing这里进行,显示无法正确加载吗?
您能否尝试使用 ROM 模式并检查音频是否能够以更高的采样率播放?可以这样做,在“Device Control“面板这里,在右上角的下拉列表中,将”Tuning mode“改为”ROM mode“点击”Apply". 如果也无法播放音频,请检查 IRQ 看下触发了哪些标志。
您好,触发中断的标志可以参考Table 8-8,比如过温,过流,TDM clock error等等,对应的寄存器都在下表中给出,通过去读相应的寄存器就好。