初始化AIC3104的过程中会产生杂音(类似爆音)的情况,配置3104过程中内部的器件有没有先后顺序的要求?或者有没有方法避免这些杂音的出现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
初始化AIC3104的过程中会产生杂音(类似爆音)的情况,配置3104过程中内部的器件有没有先后顺序的要求?或者有没有方法避免这些杂音的出现?
Hi Derek,
我说的初始化AIC3104过程,指的是使用I2C配置AIC3104时的情况,例如打开MIC或关闭,又例如上电初始化。
我发现每次配置AIC3104时,例如开关MIC,输出端都会跑出一些杂音。而配置完成后则没有杂音了。是否有一些方法可以避免这些配置时产生的杂音呢?
电源方面是采用TI的低噪声LDO进行供电的,纹波1mVrms左右。电源方面我相信问题不大。
你好:
这样可以吗?在没有配置完之前,将输出mute,等到配置完后解mute。
Hi Derek,
我们在开关MIC的时候,首先做的是对AIC3104进行软复位,然后再配置。
按道理来说,AIC3104复位后,默认所有输出都是MUTE的,为何还会有POP声出现?
你好:
你power on ADC的时候只是打开ADC电源吗?没有解mute吗?
Hi Derek,
我们在打开MIC的时候,尝试过两种方法:
1)先打开ADC POWER,然后UNMUTE
2)先UNMUTE,然后再打开ADC POWER
但是我们发现效果都差不多?请问:是否还有其他方法可以尝试?