Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2
我的系統主電源使用AC/DC adaptor輸出12V供給TPA3113D2, 12V再接一組開關電源(頻率1MHz)輸出5V供給主芯片, TPA3113D2輸出會有"嘶嘶..."噪聲, 開關電源線路對音頻是否會有噪聲影響? 已經用0歐姆電阻隔離地平面, 濾波及去耦電容也放置靠近TPA3113D2, 請教還有哪些需要改善的? 謝謝.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2
我的系統主電源使用AC/DC adaptor輸出12V供給TPA3113D2, 12V再接一組開關電源(頻率1MHz)輸出5V供給主芯片, TPA3113D2輸出會有"嘶嘶..."噪聲, 開關電源線路對音頻是否會有噪聲影響? 已經用0歐姆電阻隔離地平面, 濾波及去耦電容也放置靠近TPA3113D2, 請教還有哪些需要改善的? 謝謝.
12V電源走線有遠離TPA3113D2的輸出並用地網隔離, 已排除主芯片的躁聲輸出.
12V電源端有一個relay做為功放的開關, 躁聲是否有可能為relay的電感造成?
你好:
功放的输出都需要地隔离的。你把Relay去掉有试过吗?
確定不是relay造成的干擾, 將開關電源線路分隔並單點接地後, 有改善噪聲問題.
另請教一問題, 我將TPA3113D2的gain值設定為36dB, 主系統電源為12V, 喇叭負載為4歐姆.
當我控制前端codec音量提高時(約80%), TPA3113D2就進入自動保護, 是什麼原因呢?
是因為使用單端輸入造成DC detect誤動作嗎?
你好:
保护有很多种可能性,比如过热,过流等。
你看下保护的时候芯片烫不烫,并且你的输出的滤波电感电感是否有饱和。
音量拉高的時候, 測得TPA3113D2的溫度約為80度C, 應該不是過熱造成保護.
搭配4歐姆的喇叭負載, LC使用15uH/2.2uF, 電感的飽和電流為3.7A, 也應該不會飽和才對啊?
拿萬用錶實際測得的的喇叭負載是3.7歐姆...是因為負載太低了造成電流過大?
应该不是DC detect,如果是DC detec不用增加音量就会保护。DC detect也不会自动恢复。你看下你的保护会不会自动恢复。
可以先用4ohms的电阻替代喇叭,先验证一下是不是阻抗过低造成的过流。
观察一下你过流的点或者说音量调到80%的点接到功放输出后的功率,看一下是不是接近额定功率,在做进一步判断。
你好:
你增加音量后,你的输出波形有失真吗?还有就是你的电感烫吗?