This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA2008D2 声音开到最大声的时,自动保护导致喇叭没有声音输出

在声音开到最大声的时(pin14 VOLUME=3.91V),IC自动保护导致喇叭没有声音输出。当出现保护时测得如下:

1、PIN3始终输入高电平(H)

2、PIN14电压为VOLUME=3.91V

3、PIN23和PIN2始终都有音频信号输入

4、PIN5,8,17,20没有信号输出

5、接4欧的扬声器

请帮忙分析一下是什么原因引起的保护!谢谢!

  • Ricky,你好,

    帮忙用示波器看下无声音输出时以下信号的波形:

    1.Pin3的电平是否有变化

    2.VDD的电压波形

    另外,如果降低Volume的电压(降低增益),功放是否会有输出。

    如果可以的话,是否可以将PA部分的电路图附上。