Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
最近在调试DM365+AIC3101音频的问题,使用内核是LINUX 2.6.18, 采用MIC输入. 立体声已经可以正常采集.但是我现在想使用单声道采集声音,这款芯片是否支持?有哪些寄存器需要配置 ?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
最近在调试DM365+AIC3101音频的问题,使用内核是LINUX 2.6.18, 采用MIC输入. 立体声已经可以正常采集.但是我现在想使用单声道采集声音,这款芯片是否支持?有哪些寄存器需要配置 ?
谢谢!!
这个是我的原理图的接法.
驱动我使用的DM365默认内核的驱动 TLV320AIC3X.C,见附件.我只修改了输入部分的配置,MIC3L/R -> L-PGA和AGC,其他的
我都没有动过.见附件键我在TLV320AIC3101 芯片的DATASHEET里面没有看到关于设置MONO相关的寄存器,全靠猜测试.
应用层音频相关的配置如下,之前使用DM365内置音频CODEC的时候这程序是可以正常工作的,采集的数据为单声道.
/* Signed 16-bit little-endian format */
snd_pcm_hw_params_set_format(pPcm->pPcmCaptureFd, pPcm->pcmHwParamsCapture, SND_PCM_FORMAT_S16_LE);
/* Two channels (stereo) / One channles (Mono) */
channels = 1;
snd_pcm_hw_params_set_channels(pPcm->pPcmCaptureFd,pPcm->pcmHwParamsCapture, channels);
但我 snd_pcm_readi 读到的数据保存成文件之后,播放要使用立体声才能正常,使用单声道就不正常.
现在我的问题是,在驱动里面应该如果配置寄存器,才能让我采集的音频数据出来就是单声道的数据.
DATASHEET中有提过把一边的ADC关掉,但是我试过了还是不行,希望你能给出一个参考寄存器的值.
谢谢!!
你好:
如果你要单端,软件配置方法:
配置信号只进入一个ADC,MIC2L/LINE2L 0000: Input level control gain = 0 dB. MIC2R/LINE2R is not connected to the left-ADC PGA.
Register 17 为0x0F
另外一个ADC不连接:MIC2R/LINE2R is not connected to right-ADC PGA.
Register 18 为0xFF
硬件方法:
直接切断你要进入的信号源的线。