Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, PCM1780
我对音频不太了解:
目的:项目需要用TMS320F28335控制一个扬声器产生正弦、脉冲、方波之类的信号
我是想直接实现一个音频接口,买一个音响插在上面接口上,避免设计功放什么的
请问我应该用什么芯片去实现这个接口?
是应该选 音频转换器、数字音频接口,还是其它的什么?方便的话介绍下他们的区别,十分感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, PCM1780
我对音频不太了解:
目的:项目需要用TMS320F28335控制一个扬声器产生正弦、脉冲、方波之类的信号
我是想直接实现一个音频接口,买一个音响插在上面接口上,避免设计功放什么的
请问我应该用什么芯片去实现这个接口?
是应该选 音频转换器、数字音频接口,还是其它的什么?方便的话介绍下他们的区别,十分感谢!!
应该先选音频的codec,TI的音频codec都是和C5x和C6x系列的DSP无缝连接的。
DAC输出是不能直接接喇叭负载的,只是进行数模转换,将数字信号转换成模拟信号,数字信号可以通过并行总线、SPI串行总线、I2C串行总线、I2S音频数据接口等送给DAC,根据你的主芯片外设情况以及想要得到信号的性能去选取上述不同接口类型的DAC,驱动喇叭DAC后面还要加功率放大,再根据你喇叭的功率和阻抗情况选取合适的功率放大器。
您好,十分感谢您的回答,但是我主要是想知道一般DAC和音频DAC,如PCM1780有什么区别?功能上
音频DAC是专门用于处理音频信号的,和通用DAC相比,以下几点是不同的:
1. 接口类型。音频DAC接口一般都为音频专用的I2S接口,数据格式可以为标准的I2S、左对齐、右对齐、时分复用TDM等等。而通用DAC接口就广泛了,I2C、SPI、并口等等。
2. 处理信号的带宽。音频DAC是优化用于音频范围的,20Hz~20kHz。而通用DAC的信号带宽就广了,从低速几百kHz到高速几百MHz甚至上GHz。
3. 其他指标的优化。音频DAC比较注重音频的THD+N和Noise等性能指标,内建一些数字抽取滤波器IIR/FIR以及加重/去加重等功能。
您好,我想问一下,加入对频带要求不高,反而对分辨率要求高,能采用音频DAC代替普通DAC使用吗? 看别人说有音频的直流不准?不是很懂,请您解释一下,最后就是用音频DAC代替普通DAC使用需要注意哪些,非常感谢!