This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116D2 使用问题

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3130D2, TPA3123D2

TPA3116D2  使用问题

1. 使用TI原IC参数单端输入,输入端接50K电位器,电位器开1/2或最大,喇叭有明显的沙沙噪声,我们分析是TPA3116本身问题,请问TI工程人员如何解决?

2. 使用TI原IC参数单端输入,输入端接50K电位器,电位器开1/2或最大,开机喇叭有明显的"POP"声,我们分析是TPA3116本身题,请问TI工程人员如何解决?

3. 如下图 R20/47K  R21/75K 开机音量最小状态,功放电流很大 500mA左右,10uH/4A电感发热很大烫手,请问TI工程人员这是怎么会事500mA是正常的吗? 如何解决?

    将 R20/100K  R21/75K  功放电流 80mA左右,10uH/4A电感发热不大,请问TI工程人员这是怎么会事?

   改 R20/100K  R21/75K  会出现哪些问题吗? 

  • 你好:

              1.由于你是单端输入,请保证INPR与INNR的两端的对称性,这个也是POP产生的主要原因。

              2.你输入端为什么要加电位器,你加的电阻过大会引起底噪的。

              3.你使用了几片TPA3116?你截图的配置我们的功放被配置在从模式。
                  你改了电阻就相当于把芯片工作在主模式。

  • 1.  "请保证INPR与INNR的两端的对称性"  AUX IN 输入是单端输入的,不支持单端输入吗?  请问TI工程人员单端输入如何改善POP声?

    2.  "你输入端为什么要加电位器,你加的电阻过大会引起底噪的"  加电位器做音量,不适合吗? 请问TI工程人员多大阻值的合适? 

           还有发现增益越调大, 噪声就越大。 请问TI工程人员这个有办法吗? 

    3. " 电感发热" 这个改好了, 在论坛找到办法的


      还有:  1 .  BTL模式,4欧喇叭,输出电感 10uH + 0.68uF   请问TI工程人员如用6欧或8欧,输出电感和电容要改参数吗?

                 2.  PBTL模式如下图, 是否要用2欧喇叭才可以做100W功率?   请问TI工程人员如用4欧可做到100W功率吗?

                3.  使用下图接法,2片TPA3116 功放的SD脚可连接一起,由MCU控制吗?

                                                 2片TPA3116 功放的MUTE脚可连接一起,由MCU控制吗?



  • 你好:

               1.适合单端,只是另一端不接的信号那端需要跟接信号那端接的一样。除了接信号外,其它尽量保持一致。

               2.由于要保证一致,所以很少会有人用电位器来做调节音量的,大部分人都选择使用音量控制芯片的。

               3.输出6ohm和8ohm的时候需要修改。

               4.PBTL4ohm做不到100W,建议换成3ohm的。

                5.SD脚可以接一起,Mute脚也可以接一起由MCU控制。

  • TI工程人员,你好!

    1. TPA3118和TPA3116用12-19V供电,使用4欧喇叭输出功率是一样的吗?  用12-25V供电,使用8欧喇叭输出功是一样的吗?求解

    2.  TPA3116双声道输出/24V供电,输出电感用22uH/配684电容开机电流50mA左右,为何用10uH/配684电容开机电流90-100mA左右?用10uH时电感发热较大(TPA3118也是一样)?检查TI公司TPA3116资料也是10uH,如用10uH和22uH性能会有哪些不同,用10uH和22uH要如何更改才是最佳状态?求解

    3. 检查TI公司TPA3116资料输出电感可用FB代替,但用FB和电感二种音质会有什么区别? 求解


  • 1. TPA3118和TPA3116用12-19V供电,使用4欧喇叭输出功率是一样的吗?  用12-25V供电,使用8欧喇叭输出功是一样的吗?

    -不同电压下的最大输出功率是不一样的,电压越高,最大输出功率越大,但是在相同输入信号幅度,相同增益,输出幅度没达到12V电源轨,相同负载上的输出功率是一样的。

    2.  TPA3116双声道输出/24V供电,输出电感用22uH/配684电容开机电流50mA左右,为何用10uH/配684电容开机电流90-100mA左右?用10uH时电感发热较大(TPA3118也是一样)?检查TI公司TPA3116资料也是10uH,如用10uH和22uH性能会有哪些不同,用10uH和22uH要如何更改才是最佳状态?

    -22uH+0.68uF输出共模阻抗为97.92Ω,差模阻抗为97.59Ω。10uH+0.68uF输出共模阻抗为44.69Ω,差模阻抗为44.36Ω。所以,10uH+0.68uF条件下的静态电流要远高于22uH+0.68uF,这也是你所观察到的现象。

    -另外,22uH+0.68uF低通截止频率为41.15kHz,而10uH+0.68uF低通截止频率为61kHz,所以22uH+0.68uF的性能要远好于10uH+0.68uF。

    3. 检查TI公司TPA3116资料输出电感可用FB代替,但用FB和电感二种音质会有什么区别? 

    -THD及音质上FB肯定会差一些(FB滤波效果肯定要比LC来的差),同时EMC问题会严重一些,唯一的好处就是便宜,看你怎么取舍了。

  • 3. 检查TI公司TPA3116资料输出电感可用FB代替,但用FB和电感二种音质会有什么区别? 

    这个有没有参考文档,如何配置不用LC,而选择只使用磁珠?喇叭端有什么参数要求,喇叭的接线方式有没有要求?谢谢


    另外差模阻抗和共模阻抗如何计算?有什么实际影响啊?

  • 3. 检查TI公司TPA3116资料输出电感可用FB代替,但用FB和电感二种音质会有什么区别? 

    这个有没有参考文档,如何配置不用LC,而选择只使用磁珠?喇叭端有什么参数要求,喇叭的接线方式有没有要求?谢谢


    另外差模阻抗和共模阻抗如何计算?有什么实际影响啊?

  • FB音质相比LC会差一些,EMC性能也会差一些。

    使用磁珠的电路参考TPA3130D2的评估板。喇叭参数没有特殊要求,接线方式(双绞还是其他,长短等)对EMC有影响,对EMC有要求的要看你实际系统调整了。

    差模和共模阻抗计算参考下面的帖子:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/p/47742/105877.aspx#105877

  • Dear ,

    关于“3. " 电感发热" 这个改好了, 在论坛找到办法的",能把你的解决方法共享一下吗?我现在也遇到这个问题呀。请复我邮件:13680308973@139.com.不胜感激!

  •  Jacky Wang , 还有个问题:  TPA3116是使用电位器调音量, 在8pin增益调到26dB还可以, 如调到32或以上, 出现噪声很大。 请问TI工程人员这个有办法吗?

  • 功放增益设大以后,输入的噪声会一起跟着被放大,输出底噪肯定会很大。一般建议供电电压在12V以下增益可以适当大一些,电压在12V以上不建议使用大增益。另外在输入级你可以再加一级RC低通,抑制一下输入噪声,输出LC截止频率调低一点试试。

  • 谢谢 Jacky Wang ,

    TP3116-8pin增益调到26dB还可以, 如调到32或以上, 出现噪声很大。噪声大并不是来音源,将输入端断开也是一样。请问TI工程人员这个有办法改善吗?

  • 你现在的输出滤波使用的是LC还是磁珠?如果是LC,参数各是多少?喇叭阻抗是多少?

    功放供电电源纹波和噪声有没有用示波器看一下有多大?

    “噪声大并不是来音源,将输入端断开也是一样。”你直接将输入短接到地或将功放Mute有什么变化?

  • 1. 输出用电感 22uH + 0.68uF 喇叭用 4欧

    2. 不是电源问题,用DC稳压电源测试的。

    3. 将输入短接到地噪声基本上没有,将Mute接地没变化噪声还存在。试过输入端串电位器(电位器的输入端是没有连接线路的),电位器顺时针转方向越大,噪声输出就越大。我觉得TPA3116输入端接在线路上阻抗越大噪声就越大。要将增益调到26dB噪声才会减小,如增益调到26dB 功放输出会小很多


  • "

    1. 输出用电感 22uH + 0.68uF 喇叭用 4欧

    2. 不是电源问题,用DC稳压电源测试的。

    3. 将输入短接到地噪声基本上没有,将Mute接地没变化噪声还存在。试过输入端串电位器(电位器的输入端是没有连接线路的),电位器顺时针转方向越大,噪声输出就越大。我觉得TPA3116输入端接在线路上阻抗越大噪声就越大。要将增益调到26dB噪声才会减小,如增益调到26dB 功放输出会小很多

    "

    对的,这样可以确认噪声是由输入引起的,输入电阻越大,噪声电流引起的干扰就越大,还是建议前级提高一下信号幅度,后级降低一点增益,有利于提升整个系统信噪比。

  • Jacky Wang 你好,

    关于TPA3116使用问题:

    1. 输出电感用 10UH+0.68U和22UH+0.68U 正常使用性能有哪些区别?

    2. 输出电感如用 10UH+0.68U和22UH+0.68U 是否都可以用4欧和8欧喇叭? 如不可以要怎样改?

    3. 有客户反映,接喇叭前如串有分频器用,声音稍开大会断音,不可以接分频器用吗?

  • Jacky Wang 你好,

    问题1:  TPA3116旧版2013规格书, 如下图有4组RC网络, 在线路上是做什么用的?  2015新规格书没有这个, 是取消了吗?   求解!

     

     

    问题2:

    线路参数如下图, 箭头指示位C41/102电容, 如加上这电容工作不正常, 通电后工作电流很大18xmA左右, 取消这个电容后工作正常, 工作电流11xmA左右, 工作频率是100KHz左右。请问, 这项怎样才是正常的?  求解!

     

     

  • 问题1:  TPA3116旧版2013规格书, 如下图有4组RC网络, 在线路上是做什么用的?  2015新规格书没有这个, 是取消了吗?   求解!

    RC吸收电路,抑制开关上下沿的振铃过冲,一是为防止高电压工作时电压过冲损坏IC,二是抑制EMI。实际设计时可以预留该电路调试之用。

    问题2: 线路参数如下图, 箭头指示位C41/102电容, 如加上这电容工作不正常, 通电后工作电流很大18xmA左右, 取消这个电容后工作正常, 工作电流11xmA左右, 工作频率是100KHz左右。请问, 这项怎样才是正常的?  求解!

    先确认一下R73焊接的是否是10K的,电阻电容精度是否满足要求(+/-5%以内)。实际上这个RC低通截止频率也可以往高了调一下,主要目的是防止Master输出的同步时钟边沿过于陡峭误触发芯片内部的错误比较器。

  • 问题1:   "预留该电路调试之用"   实际电路上可以不用, 对吗?

    问题2:   R73焊接是正确10K的,只是焊上C41/102后就不正常,  TPA3116的规格书是否有错?

  • 问题1:   "预留该电路调试之用"   实际电路上可以不用, 对吗?

    供电20V以内,EMC没有问题,可以省掉。

    问题2:   R73焊接是正确10K的,只是焊上C41/102后就不正常,  TPA3116的规格书是否有错?

    没有问题,你再查查周边器件有无错误的地方,特别是GAIN/SLV,INPL/INNL引脚设置。

  • 问题1:   "预留该电路调试之用"   实际电路上可以不用, 对吗?

    供电20V以内,EMC没有问题,可以省掉。

    问: 如大于21V (22-25V) 就需加这个吗?   还有, 这个仅是改善EMC性能还是其它作用吗?  如不用这个RC网对线路性整体性能会有什么影响?


    问题2:   R73焊接是正确10K的,只是焊上C41/102后就不正常,  TPA3116的规格书是否有错?

    没有问题,你再查查周边器件有无错误的地方,特别是GAIN/SLV,INPL/INNL引脚设置。

    查过没发现有错, 不知什么原因

  • Jacky Wang:

       你好,我想了解的是16脚 SYNC输出的频率是多少?它是同本身IC的工作频率一样呢还是只有100KHz?因为要用两个IC做全频,工作频率100K是不够的。盼复。谢谢!

  • Jacky Wang:


    测试过16脚 SYNC输出的频率是99.5K (C41/102取消了)

    另外还有个问题是: 电源用21-24V, 4欧喇叭, 输出电感用10uH和0.68uF电容, 发现电感和散热片温升很高。电感用22uH和0.68uF电容, 电感和散热片温升会低些。电感是否可改用15uH和0.68uF电容吗?  会有其它问题吗?

  • SYNC输出频率典型值为100kHz。

    LC滤波器的选取主要取决于开关频率、Q值、截止频率以及共模/差模阻抗,Q值一般选取在0.707左右,截止频率30kHz左右,共模和差模阻抗要远大于扬声器的额定阻抗。

    10uH+0.68uF带来的共模和差模阻抗约为25Ω:

    22uH+0.68uF共模和差模阻抗约为55Ω:

    所以用10uH电感的温升要比22uH电感的温升大一些。

    4Ω喇叭,400kHz开关频率LC可以使用15uH+0.68uF,只是温升会比22uH的高一些。

    关于LC滤波器的设计你可以参考下面的文档:

  •   :


    我们用TPA3116开发了一款带 前级用运放的机型,有高音和低音电位器调整, 19-24V供电,双声道, 配4欧喇叭, 声音效果正常。

    LC用10uH+0.68uF,  表面温升很小。

    但发现, 音量开大后, 高音电位器开3/4以上, 功放会保护。 低音电位器是正常的, 不知什么原因引到, 是否有什么办法改善?   求解答



  • 你好,这个电感发热问题你怎么解决了?

  • TPA3116D2,输出必须要用LC滤波器么?

  • 你好:PAD3116D2功放芯片输出 是否一定要加L7  L8电感?假如不加的话可以么?

  • 一般是需要加的,加了电感会对EMI 和THD+N的改善有较好的效果,我们一般建议是按照我们datasheet中的应用电路来的。

  • 加肯定是有好处,这个我知道,我是说不加的话会怎么样?应为设计到成本问题,每个声道加一个LC滤波器行吗?(我看了TPA3123D2是每声道输出加一个LC的);还有这个电感的功率大小怎么确定?按什么要求来确定?

  • TPA3123D2是每个声道加一组LC

  • 加肯定是有好处,这个我知道,我是说不加的话会怎么样?应为设计到成本问题,每个声道加一个LC滤波器行吗?(我看了TPA3123D2是每声道输出加一个LC的);还有这个电感的功率大小怎么确定?按什么要求来确定?

  • 不加的话,后端的THD+N相对会差一点,因为这个电感主要是用来滤除信号的开关量的,另外的话在通过EMI的时候这个开关量的频率相对较高也会有一定的影响。建议还是加的,至于说怎么去确定这个电感值的话,我这边有个工具你可以用以一下。至于电感功率的确定,这个与你的输出功率有关,输出功率越大的话,通过的电流越多,那么需要的电感功率也会相应增加。

    Class-D LC Filter Calculator.xlsx
  • 电感功率按什么计算?有公式么?

  • 另外,这种D类功放芯片,因为输出都带了LC滤波器,可以拖输出变压器么?(就是直接带输出升压变压器,做成定压功放)。

  • 你好,关于tpa3116D2输出电感电流大小选择问题:

    电路工作电压20V,输出LC电路(如图一个声道,另一个声道类同)资料查看在21V 电压、4Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2),那么这个电感L1 L2的电流是按50W计算还是按100W计算?还是按50W的1/2  25W计算?

  • 你好:

    TPA3116D2,信号输入峰值250MV时声音正常,超过250MV时就出现声音打嗝,这是怎么回事?(像是功率保护启动),喇叭不匹配么?,这个问题应该怎么解决?芯片上有限制输入信号大小的功能呢?

  • 输入信号强了会打嗝咋回事?

  • TPA3116D2,信号输入峰值250MV时声音正常,超过250MV时就出现声音打嗝,这是怎么回事?(像是功率保护启动),喇叭不匹配么?,这个问题应该怎么解决?芯片上有限制输入信号大小的功能呢?

  • 您好:

    1、请问是否可以使用两片TPA3116D2做成双声道(100W*2)?

    2、按数据手册的从模式连接电路是否就可以单片输出100W功率(供电24V)?

    3、芯片工作于从模式或者主模式仅是依靠增益电阻来设置的吗?

    4、将芯片配置为主模式可以单端输入吗?

    5、数据手册上说“In Master mode, SYNC terminal is an output, in Slave mode, SYNC terminal is an input for a clock input.”是否意味着芯片工作于从模式下必须给它提供一个外部时钟?

  • 您好, 

      1.首先TPA3116本来就是立体声输出的,您说的使用的接法是否是PBTL接法?若是,理论上是可以的。

      2.若是PBTL接法的话,我们的TPA3116可以输出100W的功率。

      3。芯片工作模式主要由Gain/slv管脚来决定的 (主从模式)

      4. 工作于PBTL模式时,是可以采用单端输入的,其接法与BTL的接法是一样的,另外一个管脚通过电容接到地。(注意计算好阻抗,防止产生不平衡的pop音)

      5. 是的,工作于从模式下的芯片必须要工作在主模式下的芯片给一个同步的时钟信号。 

  • 非常感谢您的解答。

    我还想问两个问题:

    1、您所指的“平衡”是指图中Right同时输入到INPR与INNR的走线对称;还是Right与Left两者间的平衡呢(因为接地电阻为零,前级的输出电阻不一定为零)。还是两者皆是?

    2、主从模式的设置意义在哪里呢?同一系统中的两片功放芯片也需要时钟同步吗?如果是,那么是不是意味着我的系统里只有一片TPA3116工作在主模式下,其它芯片都工作在从模式并使用主模式芯片的输出时钟。

  • 您好,

    1. 平衡是指由于功放内部有一定的输入阻抗,串接一个电容之后的话,相当与一个RC电路,在功放启动过程中,会首先在输入的管脚这里建立一个电压,相当于充电,如果没有处理好平衡的话,会导致左右两边建立电压的时间不一样,这样的话会在后级产生pop声音。

    2. 主从模式的意义是指能够同时对输入的信号进行功率放大,没有相位或者时间的延迟。我们datasheet上面说的就是2.1模式,就是有一个功放专门产生混音效果,其目的一般是对低音有较好的效果。您说的后面的是对的,一个为主,其他的都是采用的这个主时钟输出的频率。

  • 请问,输入音源信号强了后3116功放输出会断音怎么回事?输入匹配?还是过功率保护了?

  • 你好,这个表格哪 里有下载的?

  •  用TI的TAP3116D2做有源音箱,单声道PBTL 100W;用开关电源做电源,这个开关电源用什么方案 什么芯片好呢? 
  • 你好,Gary.Guo:

          我的负载是两个10W-8欧的扬声器,原理图如截图,PCB打样回来,DC24V上电正常,就是没有任何输出。

    麻烦帮忙看下原理图,是否是有那里不对的地方,感谢。

  • 不问了!效率太低!

  • 你好

    上面第四点,你提到注意计算好阻抗,请问这个阻抗怎么计算。

    现在我这边功放板老化后也有出现POP声,然后只要一开机就有POP声

    现在我在输入端4脚与5脚之间加一个221P电容就没有POP声,不知道这样改行不行