Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2
如果使用两片TPA6130做一个立体声的耳放,请专家指导一下,谢谢!最好可以有个款图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主要是一片的输出太小,如果左右声道分别用一片,输出应该会大些。
我想每片做出单声道,就是一片做一个声道的放大,那么需要怎么接?
每个芯片的左右输入引脚同时输入单端信号,然后将左右输出引脚短接在一起,作为一个声道。
这样是否可行?
你是5V供电,16欧的负载吗?你是觉得输出电流小了,想把两路并在一起,增加电流来获得更大的功率?
两个通路并在一起增加了可以通过的电流大小,可以用于因电流受限导致功率受限的场合,例如大电压,低负载的场合。
如果输出电流没有受限制,输出功率就与供电电压,输入信号大小相关,也就是说如果是3.3V或者3.6V供电,32欧耳机时,可能就不起什么作用。
如果一定要把两路并在一起用,输出端可以预留串电阻的位置再短接。预留电阻的位置防止两个通道输出电压值有偏差,造成并联的通道有回流。
TPA6130输出功率能达到138mw,对于耳放来说足够了,很多耳放只有25mw,您什么应用需要那么大的功率?
老师,我的系统是+5V供电,16欧的阻抗。
如果使用两片芯片并联使用,它们的I2C address 不是一样的,怎么解决控制的问题?
如果输出功率能够增加一倍到300mW就够了。
我们是用于音频解码器上(台式的)。
你是想说两片相同的I2C 地址的器件怎么挂在一条总线上吧,TPA6130A2的I2C地址不可以变更。
如果要使用两片,I2C口如果用一个的话要接开关切换,或者说那种数据选择器的芯片。不过这样切换,实时性就差了,相当于左右耳调音量不是一起调节,而是有先后。
或者单独SD一个芯片试试,可能SD时I2C 也会响应,如果不响应最好。
还有,你实在要输出功率加倍,那就用BTL模式,但是BTL模式,耳机都是单端的,所以耳机要改装接上去,还有你要确认你的耳机可以承受这样的功率。不做产品,改装一下也是可以的。