印制电路板用的是4层,中间两层分别对音频信号地和电源地。音频信号地全部通过过孔到音频信号地层。所有芯片的电源地信号都通过过孔到电源地层。音频信号地层通过一个0欧姆的电阻与电源地层连接,实现一点接地。
不知道有没有问题?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
印制电路板用的是4层,中间两层分别对音频信号地和电源地。音频信号地全部通过过孔到音频信号地层。所有芯片的电源地信号都通过过孔到电源地层。音频信号地层通过一个0欧姆的电阻与电源地层连接,实现一点接地。
不知道有没有问题?谢谢!
音频信号地和电源地最好无重叠投影是什么意思?把信号地和电源地分别用单独一层,两层之间用0欧电阻连接有问题么?谢谢!
一般四层电路板中间两层分别为电源层和地层,在地层上进行电源地和信号地平面分割,然后使用0Ω电阻也好,磁珠也好在靠近芯片的地方进行单点接地连接。
无重叠投影的意思是在音频信号地的正上方或者正下方不该出现电源地,你的两层地应该是相互投影的
您好,
“音频信号地全部通过过孔到音频信号地层”,信号完整性的原则是以最短的路径回流,或者阻抗最小的回流路径,因而在音频布线层,也可以铺地,然后通过多个过孔连接到“音频信号地层”。所以信号都直接连接到信号地层,过孔未必是最短的回流路径。
重叠投影有什么危害?会有噪音么?如果不重叠投影就只能把地分割。
重叠投影的话会形成平板电容器,形成很大的寄生电容,这样电源地的噪声会耦合到信号地上去引起干扰。