你好!由于客户坚持不同意在测试TPA3118 信噪比指标时增加RC低通滤波器,导致测试无法通过。
我们想在原有10uH+2.2uF滤波基础上,再增加 一级1uH+1uF滤波,是否可行?会对哪些指标有影响?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!由于客户坚持不同意在测试TPA3118 信噪比指标时增加RC低通滤波器,导致测试无法通过。
我们想在原有10uH+2.2uF滤波基础上,再增加 一级1uH+1uF滤波,是否可行?会对哪些指标有影响?谢谢!
纯电阻。我们与客户沟通过 D类功放测试问题 ,客户坚持按照AB类功放测试方法进行D类功放测试,即不加滤波器。我们只好使用两级LC滤波进行处理,现在想知道这样做是否对其他音频指标及电路可靠性有影响。
纯电阻测试时需要在电阻上串接一电感(例如33uH)模拟实际扬声器的感抗(Class-D功放本身就是依赖扬声器的等效电感进行滤波,将SPWM信号还原为模拟信号),直接使用纯电阻测试是不正确的。客户如果坚持AB类测试方法还要获得较好的指标性能,那是很难实现的。关于Class-D功放的测试标准业内都是统一的做法。
使用两级LC时LC参数计算会麻烦一点,如果LC参数选取不合适,与负载阻抗叠加后会造成频响不平坦,有peak值。对电路可靠性基本没多大影响。
Hi Jacky,
请帮忙提供Class D功放的测试标准(电阻串联电感)。TI提供的D类功放测试文档(SLOA068)。并没有指明要串联电感。谢谢!
你好,
测试功率时可以不用串接电感,但是测试THD时,如果不串接电感模拟真实的喇叭负载特性,THD指标会差一些。我们一般测试使用标准8Ω、6Ω、4Ω等功率电阻加33uH电感模拟喇叭的阻抗特性。
我们实际测试发现串联电感后,SNR指标有5~7dB左右的改善。串联电感的做法在TI技术文档里是否有提到?谢谢!