This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

音频放大器选择

Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TPA6120A2

    有没有适合的音频放大器工作在5V单电源下,适用于驱动阻抗600欧姆,200mW的双线耳机。

  • 你好!

    耳放的最大输出功率:5*5/(2*600)=20.8mW,所以这种要求实现不了。

    您是什么应用?

    我们有TPA6120 可以驱动600欧的高阻抗耳机,供电可以+/-5V。TPA6130驱动16欧耳机负载,功率可以达到138mW。

  • 我需要应用在一种听筒上,其性能就是600欧姆阻抗,50mw的额定功率,300mw的极限功率,其灵敏度为05-110db/mw,单线输出。在设备上只提供了单电源5V。

    TPA6120 具有左右双声道,似乎不是很适合这个听筒的应用。


  • 从你的需求上看,可能需要带升压的功放来驱动你这个听筒吧:

    +5V单电源供电,假设最大输出电压可到电源轨,也就是Vp-p=5V,Vrms=5/1.414=3.536V,在600Ω阻抗上的输出功率为U^2/R=3.536^2/600=20.8mW,达不到你的50mW的额定功率要求。

    另外你所说的单线输出是指听筒的一端接功放输出,一端接地吗?

  • 是的,单线输出是就是指听筒的一端接功放输出,一端接地。

    如果这样的话,TI的音频器件中没有可以直接可以驱动它的了?必须在这里加一个功放了?有什么好的推荐吗?

    但如果是在+/-5V下,似乎应该可以?

  • 如果不是必须是单线接法的话,如Speaker两根线都接到功放上,可以看下带升压DC-DC的LM48511,+5V单电源供电,8Ω负载上可得到3W输出功率,换算到600Ω负载可得到66mW的输出功率。

  • 关键是必须是单接,但其不是speaker的输出,而是DA的输出,DA我可以改成差分输出,但最后输出到听筒还是必须是单线的。

  • 我说的Speaker就是指你的听筒,如果必须是单接,只能考虑双电源供电的运放及耳放了,如OPA2604以及上面提到的TPA6120A2等。

  • 如果使用OPA2604其驱动能力似乎应该是可以刚好可以驱动听筒的,但这样的话,可调节的音量的增益的范围就会很有限的?

    但如果是必须采用单电源的话,OPA2604就不适用直接驱动。

  • 你好!

    单线接法(SE)能获得的最大功率是双线接法(BTL)的1/4,单电源供电是双电源供电能获得的最大功率的1/4。总的原则就是输出功率受到电源轨的限制。同时你驱动的听筒阻抗又是高阻抗,所以可以获得的功率就更小。

    所以不是TI没有器件驱动,而是这种需求不是很常见。

  • LM48511带boost升压到7.8V,驱动单线600欧,最大也是7.8*7.8/8/600=12.67mw,也不够,如果是双线接法可以到7.8*7.8/2/600=50.7mw。

    OPA2604和TPA6120都是双电源供电,驱动单线600欧,能获得的最大功率是:5*5/2/600=20.8mW,也不能满足你的需求。

    一般听筒都是4欧,8欧的阻抗,BTL接法(双线),这样获得的功率就大一些,建议您可以考虑常规的用法。

    如果一定要用单线的接法的话,就要用个boost,升压到U,(U/2/1.414)*(U/2/1.414)/600=0.05W,算的U=15.49V。

    总的来说,就是要么降低负载阻抗,要么增加电源轨,两个方向。

  • 15.49v?以前使用这个听筒时+/-12v就可以驱动器来了!为什么U还要除以2?7.8*7.8/8/600=12.67mw?你给的几个式子恕我愚钝,不能理解,可否解释一下。

    我计算的在+/-5V下,(5/1.414)^2/600=0.028W

    (U/1.414)^2/600=0.05W,U=7.75V.

    所谓boost,就是升压吗?

  • 我算的是单电源供电下的,所以除2了。例如5V单电源供电,电源轨就是0-5V,正弦波的有效值就是(5/2/1.414)*(5/2/1.414)=5*5/8。如果是+/-5V,电源轨就不用除以2了。用+/-供电,12V就够了。 对,boost是升压。

  • 但是我这里所能用的电源只有+/-5V电源。如果用boost升压的话可能会引入开关噪声,使低噪变大影响音质。

    还有没有其他方法可以增强驱动力,驱动这个600欧姆的听筒?

    如果我要是在最后输出端加入一个功率放大器,放大电流的输出,从而增加驱动力,可否?

  • 电源轨不够,输出的功率就会受到限制,P=U*U/R,增大电流输出最终功率也会受电压的限制。能量是守恒,没有别的办法,要么增加电源轨,要么用双线接法。双线接法其实也是在增加电源轨。

  • 最低是+/-12V吗?我算的有什么错误吗?为甚么是7v了?

    以前用的+/-12v,但调节增益后,听筒仍然可以驱动起来(有声音)?

    如果必须添加boost,那boost引入的开关电源噪声会有影响吗?

  • 最终的结论是,如果用单电源供电,要15.49V的驱动,如果是双电源就是7.75V,也就是+/-7.75V。

    你用+/-12V可以驱动。

    boost布线的时候离模拟信号远一点,地分开,应该还好。