Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
模拟功放的收入端是一个射频芯片出来的数字信号进入DAC,然后输出到模拟功放中,听到有扑扑的声音,应该是地环路不好,想问一下,这样的情况下需要把
哪些地尽量连到一起,还有这种情况DAC输出的音频信号的电流是怎么流向?多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
模拟功放的收入端是一个射频芯片出来的数字信号进入DAC,然后输出到模拟功放中,听到有扑扑的声音,应该是地环路不好,想问一下,这样的情况下需要把
哪些地尽量连到一起,还有这种情况DAC输出的音频信号的电流是怎么流向?多谢!
你好:
我的建议是是数字地,电源地,模拟地分开,把三个信号布局在三个区域里。电源线和模拟线不要绕弯,走短线,绕的越多,干扰越大。
DAC的布线可以左边是数字,右边是模拟信号,模拟信号保持对称到功放。DAC输出可以接根据情况接一阶或者二阶滤波器再到功放。
但是我的DAC和模拟功放离得有点远,是应该靠在哪个芯片接到一起呢,还有电源供电应该不能再和数字地分开了吧?
还有个问题,这样分的话,是不是模拟和数字连接的地方电流会很小,基本上模拟的和数字的电流都在自己内部流动?
图示的是DAC这一块的地分割,模拟功放的地和DAC的模拟地接到一起,单点接地在DAC附近就行。
“还有个问题,这样分的话,是不是模拟和数字连接的地方电流会很小,基本上模拟的和数字的电流都在自己内部流动?”
对,模拟数字地电流互不干扰。
因为我的模拟功放和DAC都有模拟地,他们两个的模拟地都连在一起吗?还有他们的模拟供电能否也接到一个模拟电源上面,谢谢!
对,DAC和模拟电源和功放的模拟电源建议各加一级磁珠滤波隔离一下,如果是使用同一电源供电的话。
还有个问题,我的模拟功放的模拟电源是12V,我们的DC 输入电源就是12V,这个12V还要做buck给其它数字电路供电,这样是不是也是把这12V用磁珠分开,单独给两种电源,谢谢!
你好,我现在用的是TPA3110,如果我把AGND和GND分开,而且我的输入是单端,这样我的INN是不是需要加电容接地,这个地是接AGND吗?还有散热焊盘是接到AGND吗,其它的管脚还有那些是需要接AGND,谢谢!
INN需要接电容接地。TPA3110D2这块AGND、GND、PGND都接到一起即可。
如果AGND GND PGND连一起的话,那我的DAC的AGND是在我靠DAC 芯片的地方和GND连还是靠功放的地方和我GND连,还有个问题TPA3110D2后级接磁珠和接电感有什么区别,谢谢!
一般DAC和功放隔的不是很远,所以GND单点相连的时候就在中间。把DAC和功放不隔的太远目的是避免模拟信号走长,模拟信号走的越长,受到的干扰机会越多。
磁珠是对高频信号由较大的抑制作用,通常用来吸收尖峰,高频噪声,磁珠可以降低EMI。电感是用来滤波,使音频信号THD+N更好。