你好,我现在有台机器使用两片PCM1794分别将他配置成 1000和1100 即 I2S MONO,L-CHANNEL 和 I2S MONO,R-CHANNEL模式
这样在其中一片PCM1794 17,18 ,25,26脚分别得到一个声道的+-信号(因为这时分别有两组+-信号后面运放不知怎样接了), 但我后面IV转换如何链接才能让基输出一个声道的单端信号,望给出原理图片,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
将PCM1794配置成单声道模式后,假如按你这个电路来设计,
17 输出正信号
18 输出负信号
25 输出正信号
26 输出负信号
为什么在图中第二级运放后,怎么会得到相应的+-信号呢,
会不会在设置成单声道模式后, 引脚信号会变成如下
17 输出负信号
18 输出正信号
25 输出正信号
26 输出负信号
望解答,谢谢
还有一个问题就是,假如我所有运放均采用OPA627AU 是否推荐,假如推荐能否给出原理图,如果不推荐使用OPA627AU,能否解释一下如何选择后端运放对音质的影响,并推荐使用那些运放来组合使用,非常感谢你的回答!因为是要批量做产品