下面左图是我PCM5102设计原理图,右图是我设置元器件的工作模式(作为slave,3线制pcm模式)
请教大佬们,我的sck引脚接地电阻NC掉的(没有接地),会带来什么影响,会出现滋滋声的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您使用的是PCM5102还是PCM5102A?如果是PCM5102,不推荐再使用它用于新的设计。建议使用PCM5102A 替换。
关于SCK,您的意思是SCK实际是悬空的是吗?
如果悬空的话,不建议,SCK是输入引脚,即使不用的话,建议接电阻到地防止耦合噪声进入。
另外,滋滋声是什么时候出现的?上掉电期间,还是在播放音乐的时候,或者后边接了其他电路了吗?在做什么动作的时候会出现滋滋声?