This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1794A: THD+N和SNR改善

Part Number: PCM1794A
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, , SA5534, SA5532

用PCM1794A设计,后端IV SA5532,LPF使用SA5534,运放供电是±12V(TPS65131+TPS7A4701/TPS7A3301),电路参考评估板,2.2Vrms输出。

 THD+N无法达到规格书上192k,0.0015%,THD也差不多。

目前48k在0.00065%,96k 0.0010%,192k 0.0030%。

1、如何改善THD+N。

2、信噪比如何改善,目前只能达到121dB

  • 您好,

    还麻烦重新上传下第一张图片,我这边无法显示哈。谢谢!

  • 第一张没有带图片,可能是系统bug

  • 好的了解,我们把您的问题升级到英文论坛看下,有答复会尽快给到您。谢谢!

  • 您好,

    datasheet仅指定了标称值,没有可以参考的下限。 此外请注意,这些数字是使用 A 加权滤波器和4.5V rms 获得的。

    对于 THD+N:20Hz HPF、20kHz apogee LPF。

    对于信噪比:20Hz HPF、20kHz AES17 LPF、A 加权

    请问您的测量是否在以上条件下进行?或者说使用以上信息来进行测量(滤波器和 rms 值)?

    此外请问下有没有在 DAC 本身的输出端或在滤波放大器之后测量这些数字,而这些数字会导致更多的信号失真或衰减? 

  • Hi Cherry,

    1、规格书有2.0Vrms输出的参考,我们也是按2.0Vrms输出

    2、THD+N及SNR测量都按规格书上20Hz HPF、20kHz apogee LPF、A 加权等条件下进行测量

    3、有在I/V运放后输出端差分信号,接620R到地进行测量,测量数值与直接LPF后RCA输出数值相差不多。

    4、DAC本身输出端测量?需要如何操作?

    Thanks

  • 已跟进给工程师。

  • 您好,

    非常感谢您提供的信息。

    一般来说,为了测量部件的特性,我们会断开附加电路与该部件的连接,因为在测量部件的路径中可能会拾取降级和额外谐波。 如果您能测量 I/V 电路输出端的性能,然后发现滤波器电路有性能下降,我们应该能得到一些数据点。

    您获得的数据,例如96k 时为100dB,而数据表的标称值为101.9dB,192K 时为90.45dB vs 96.45,工程师怀疑可能是layout和布线会拾取额外的谐波。 您可以试下检查看看 VoutP 和 VoutN 的路径对称?

  • Hi Cherry,

    感谢回复

    1、我们测量I/V输出端时会断开LPF,此时数据与LPF后量测一致。

    2、Layout收到薄膜电容等限制,已尽量做对称,还请工程师帮忙检查下是否能发现问题。

    3、我们在测量多片PCB,对于THD的表现差异特别大,例如PCB1,THD+N完全符合规范。PCBA 2,THD+N与规范相差5~10dB,已验证二十片板子,表现差异巨大。但在SNR的表现是一致的121dB。

  • 好的我们跟进给工程师了,应该会在下周工作日给到您答复。

  • 您好,

    从layout看应该是对称的。 但可以从FFT图中同时看到偶次谐波和奇次谐波,接下来工程师会看下时钟线及其抖动。 此外,0402等小型陶瓷电容器会造成一定程度的降级,使用更大的物理尺寸可以帮助提高性能。

    请问下时钟边沿和抖动是怎样的? 您试下改进它们,然后看下效果如何?

  • Hi Cherry,

    1、0402电容有尝试换大封装,效果一般

    2、有尝试直接AP输出I2S给到PCM1794A,结果一样

    3、下图是输入采样率96kHz时的master clock,请参考

  • 好的我们反馈给工程师看下哈。

  • 您好,

    这些器件已经在ATE 下进行了测试,并且性能已经过验证,因此只有两种情况会导致该问题:layout或是电源线的时钟抖动/清洁度。 我们假设输入信号/文件已经过验证(例如,没有削波或没有自己的谐波)。

    您尝试了2.2Vrms,有没有检查下其他电压以获得更多数据点?

    正如以上所述,有时电容器的物理尺寸甚至已经安装电容器的极性错误(如果适用)也会对电路板产生影响。

    建议您将设计和layout与user guide中的参考设计进行比较,以确保没有明显的差异。