This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2604AP 真假怎么分



目前网络有很多种OPA2604AP在销售,价格相差数倍甚至十倍。都宣称是真品。我想问1.目前流通的OPA2604AP有几种版本,能不能从外观上看出来?   2.能不能用较简单的方法或万用表测试,怎么测? 请专家解答···

另外追问2604的额定功率和最大功率是多少呢

  • 不可否认的是市面上的确有一些假货或翻新货、拆机货存在,有些假货或翻新货在外观上不太好辨别出来。使用万用表测量每个管脚的对地阻抗与正品对比可以区分一些假货,但对一些拆机翻新的可能也不太好区分出来。最可靠的还是通过正规的渠道购买,比如TI的代理商。如果是项目评估可以从TI官网申请一些样品做测试用。

    ±15V供电条件下,Vout最大可到±12V,最大输出电流为±35mA。

  • 非常感谢回答!  我还想问下,据说2604在全球有几个生产商或者产地,是哪几个生产商或产地?那每个生产商生产出来的IC外观(比如说IC方向的定位缺口,丝印等)或者管脚对地电阻是否一样呢?