This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM4890采用差分设计方案,为什么没有声音?怎么解决?采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?

Other Parts Discussed in Thread: LM4890

1、LM4890采用差分设计方案(如下图),为什么没有声音?怎么解决?

2、采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?

  • 1、LM4890采用差分设计方案(如下图),为什么没有声音?怎么解决?

    电路焊接没有问题吗?供电是多少?有用示波器看一下输入输出波形吗?

    2、采用差分方案设计的功放能用非差分输出或普通音频输出?

    可以,见规格书第3页图。

  • 你好,我是按照官网上这个图焊接的电路,也发现这个问题。我比较了单端输入和差分输入两种情况,如果用信号发生器给单频点信号,单端输入和差分输入都是有输出的!但是给入语音信号,差分的给入语音信号,没有输出,我发现拔掉一端的连线,就有输出了!你问题解决没?

  • 电路焊接应该没问题,电路5V供电,信号发生器给入摸一个频点的信号,示波器会有输出!

  • 你好:

    请问您有输出的单频信号是那个频点?其他单频信号可以有输出吗?

    单频信号有输出,LM4890部分应该是通的。

    建议检查一下前级的语音芯片。

     

  • 单频点我测试了从300HZ到10K,其他单频信号肯定都有输出,没往上继续测试了。

    前级语音芯片没问题,因为单端输入的话是有语音输出的,后来我接差分的输入,就没有了。

    我怀疑是差分两端信号是相同的,所以就没有输出的。有没有这种可能,还是我应该如何设计差分电路?