This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问如何设计才能达到符合预期的THD+N性能指标?避免以低性能运行?
一、比如用在一个10倍放大的线路中,作为正相放大,正相输入端可以悬空接信号输入还是需要并联电阻接地?需要的话电阻取值多大合适,反馈电阻和反相端接地电阻取多大比较合适?反馈电阻是否需要并联超前补偿电容?
假如反相10倍放大的话,输入电阻和反馈电阻取多大比较合适?正相端是直接接地还是经电阻接地?
有没有10倍正反放大的标准线路(确保不会出现超调和THD+N变差)供参考?
二、PCB LAYOUT中,输入端参考地、滤波退耦电容地,输出地参考地,要怎么设计才是合理的呢?如果信号输入端电阻地与退耦地就近接在一起,输出会产生极大的噪声。但是退耦地与输出地是否可以连在一起呢?如果不连,各自就会产生较长的PCB迹线,这样电容退耦效果就没那么好,是否是这样理解?另外运放本层是否适合用大范围的接地覆铜来包围?假如一块电路板上有双通道多级运放,PCB 接地又要怎么接比较好呢?是否合适用一层大面积覆铜把所有地全部接到这一层接地铜箔上?还是全部要求用星形单点接地?
您好,
1、在高频电路中才考虑传输线阻抗匹配的问题,在输入端并联电阻使其与传输线的特征阻抗相匹配以避免产生反射。在低频电路中,我们一般不考虑传输线阻抗匹配的问题直接将输入信号接至运放同向输入端。
有些高速运放和电流反馈型运放其datasheet 中会有推荐的反馈电阻和增益电阻值,建议使用 datasheet中推荐的值;没有给出推荐值的运放,建议在几百Ω到几百KΩ之间进行选择,电阻太小会增加功耗,电阻太大会引入噪声。
是否并联补偿电容根据电路的稳定性来决定,波特图可以分析电路的稳定裕度。
假如反相10倍放大的话,输入电阻和反馈电阻取多大比较合适?正相端是直接接地还是经电阻接地?
您这里应该是想说在同向端加平衡电阻,如下截图所示,OPA1612运放的输入偏置电流带正负±号,电流方向可能是相反的(说明具有内部输入偏置电流消除功能),因此是不建议加平衡电阻。
有没有10倍正反放大的标准线路(确保不会出现超调和THD+N变差)供参考?
很抱歉,没有参考电路。
2、PCB LAYOUT建议参照 datasheet中第 10 Layout部分,
Circuit Board Layout Techniques (SLOA089) 这个文档应该是从 Op Amps for Everyone中摘录的,请查看 Op Amps for Everyone中的第17章“Circuit Board Layout Techniques”: