什么也没有输入就能输出很大的噪声
aic23b语音芯片进行ad转换后把得到的数据直接通过da转换输出去了
但是电源和地都基本上没有文波
要是把语音芯片内部的da转换直接屏蔽掉的话,让语音芯片工作在旁路模式下就完全正常
而且,没有输入时,通过示波器测得的波形大约是25Khz的周期波
用fir进行数字滤波后依然会出现各种频率 的噪声
我的寄存器配置分别为 附件是aic23b部分的原理图; |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
什么也没有输入就能输出很大的噪声
aic23b语音芯片进行ad转换后把得到的数据直接通过da转换输出去了
但是电源和地都基本上没有文波
要是把语音芯片内部的da转换直接屏蔽掉的话,让语音芯片工作在旁路模式下就完全正常
而且,没有输入时,通过示波器测得的波形大约是25Khz的周期波
用fir进行数字滤波后依然会出现各种频率 的噪声
我的寄存器配置分别为 附件是aic23b部分的原理图; |
试试下面的配置:
0x0a04 数字音频通道控制寄存器,ADC high-pass filter enable
另外,确认一下MCU端I2S为Slave模式,I2S格式与AIC23B设置的一致。
问题已经解决了,还是十分感谢您的回答,是dsp与aic进行数据传输时时序没有配置正确导致引入的时序噪声
您好,我目前也遇到tlv320aic23音频问题,噪声一直无法消除,找不到干扰信号,想咨询一下您这边是如何解决的,还有你说的DSP与AIC数据传输时时序没有配置正确导致引入的时序噪声是怎么一回事,是配置了哪些参数,请指教