Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
请教:
1.电源19V,喇叭4欧姆,磁珠125R/100MHz,无输入时输出有干扰如下图:
2.当磁珠换18uH/4A电感时,输出干扰如下图:
3.当电感加大到150uH时没有看到干扰,但声音出来没有高频,音质很差。
电路参数与官方差不多(输出级一样),原理图,PCB如下图:
以上各位有没有遇到?如何解决?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
请教:
1.电源19V,喇叭4欧姆,磁珠125R/100MHz,无输入时输出有干扰如下图:
2.当磁珠换18uH/4A电感时,输出干扰如下图:
3.当电感加大到150uH时没有看到干扰,但声音出来没有高频,音质很差。
电路参数与官方差不多(输出级一样),原理图,PCB如下图:
以上各位有没有遇到?如何解决?谢谢!
你好:
1.这个测的波形是OUT+还是说diffential的输出?无输入时输出的两端应该是50%的占空比方波。
2.无输入时是否把输入接地了,防止输入时不确定的状态,引入噪声
3.磁珠换为18uH时,对应的电容也改了吗?我看你的原理图上接的FB+C,没有留LC的位置,如果换成LC,C也要相应的改。
看起来共模干扰很大,还有160Khz的信号。
4.对比2,如果C不变,增大L,截止频率就会下降,高频就会很差。
你好,
1.波形是喇叭两端的.
2.没有接地,接了47k对地,等下接地测试下。
3. 换电感没有换电容,电容应该多少适合?
你好:
你是如何测喇叭两端的波形的?
用差分探头测的?看你的波形显示的是在CH2,不像是用两个chanel做差得来的啊。如果用示波器做差,应该是一个探头接OUT+,另一个探头接OUT-,每个探头都保证地接好。然后用math的功能。你能显示一下OUT+和OUT-以及math的波形吗?先确保measurement没有问题。
我看输入接地时的波形是147K,这个是不make sense的,TPA3110D2的开关频率是310K,你这个147K不是我们device引起来的,我们的EVM也不存在这个问题。
你的电源用的怎么样?电源纹波大吗?