大家好,我在使用TLV320AIC3106实现语音对讲功能时,有点疑惑,芯片有LINE1L+,LINE1R+,EVM上面是这两个都是用了,我现在只想用一个通道,问题是不知道是选LINE1L+呢还是选LINE1R+呢,还有就是如果选了LINE1L+,LINE1R+怎么处理,悬空?还是和把这两个引脚接在一体?
在做LINE OUT时也有这个疑惑,LEFT_LO+, RIGHT_LO+如果直选选一个通道的话我该选哪个,另一个怎么处理?
望知情者告知,小弟在此感激不尽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我在使用TLV320AIC3106实现语音对讲功能时,有点疑惑,芯片有LINE1L+,LINE1R+,EVM上面是这两个都是用了,我现在只想用一个通道,问题是不知道是选LINE1L+呢还是选LINE1R+呢,还有就是如果选了LINE1L+,LINE1R+怎么处理,悬空?还是和把这两个引脚接在一体?
在做LINE OUT时也有这个疑惑,LEFT_LO+, RIGHT_LO+如果直选选一个通道的话我该选哪个,另一个怎么处理?
望知情者告知,小弟在此感激不尽。
你好:
LINE1L和LINE1R是指左右声道,stereo的接法。如果只用一端就是单声道,mono。
只用一个通道,另外一个通道不用,AC couple接地就可以。
输出根据输入选,输入用的LINE1L,输出就是LEFT OUT。
你好:
因为这些模拟输入口有偏置电压,直接接地的话会造成PIN脚短路,烧毁输入口,影响芯片的正常工作。
用隔直电容隔开直流偏置就不会发生短路现象。
同时,AC couple到地也是引脚至于确定的状态,所以我们建议接地而不是悬空。
你好:
ADC也要power on的,应该设置成0x7B,其余的模拟通道主要到route到ADC,是差分就配置差分,单端就配置单端,这样就应该没有问题了。
请问tlv320aic3016这款芯片可以可以检测声音吗 如何开始录音 ,如何终止录音 ,录音文件放放在哪里