This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
1.你的jumper设置的是对的,我觉得先检查一下+3.3VD有没有电,或者是板子上几个主要的供电,5V/3.3V/1.8V都有没有电,看power的芯片是否都正常工作。
再检查一下A0A1A2的跳片是否正确(刚刚看你图片看起来设置的是对的)。如果硬件和跳片的设置没有问题,那就应该是firmware损坏。
2.尝试手动更新驱动,看驱动能否正确安装上,首先要安装上驱动,驱动装不上,电脑不会识别EVM。
3.或者您再改为USB供电,看PC是否能找到驱动。
先检查看一下排除一下,如果是firmware损坏需要更新,我再update如何更新firmware。
你好,非常感谢你的回复解答。
我是这样排查的:
1)PC机连接EVM,同时通过USB线给EVM供电(普通的USB线,数据+电源);
2)驱动程序应该没有问题,之前有2台电脑都安装了ADC3101_CS_v1_2_0,出问题后两台电脑都不能连接EVM,卸载ADC3101_CS后再安装也是那样;
3)电源排查,EVM通过PC的USB供电,万用表测量板子上的所有关于电源的TPXX触点,检查5V/3.3V/1.8V,+3.3VD都正常;
4)A0A1A2检查,3个跳片都正常,使用万用表测量3个焊点都是0V;
可能是firmware真的顺坏了。
你好:
这样说你的EVM现在通过USB供电也装不上驱动?然后各项供电都正常?
请尝试安装SLOC213, AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1.zip (Rev. A)
http://www.ti.com/tool/TLV320AIC3256EVM-U?keyMatch=AIC3256&tisearch=Search-EN
进入如下页面:
勾选I2S_Enable,write,再重新连看看连不连的上。
如果不行,在更新firmware。
现在是通过USB供电,安装了驱动还是那样连接不上,板子上各个电源都正常。
按照你的方法下载SLOC213, AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1后,如图操作后还是不能连接。
驱动应该是好的,两台电脑之前都可以正常连接使用,出了问题就都连接不上;
线也是好的,更换了一根正在使用的USB线还是没用。
你好,
请下载附件中的两个文件。

第一个文件是更新firmware的工具,里面有一篇文档介绍如何更新firmware。
第二个文件是最新的firmware,请尝试更新到这个版本。