Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1, TPA2025D1, LM386, TPA3123D2, TPA2005D1
您好,帮忙推荐一款能推动4R/8R 2W,或8R 1W喇叭的功放芯片,可以从line out端口接功放,然后再接喇叭正极。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
TPA2013D1或者TPA2025D1都可以。
为什么后面要接运放呢?直接接speaker就可以了啊,如果担心EMI问题,可以加上一个FB和小电容。
想问一下,扬声器用的是8R,1W的。功放芯片使用的是TPA3123D2。具体要怎么配置参数能能驱动扬声器。因为我现在做了一测试电路发现。功放电路没有任何反应。。。这是怎么回事啊?
无意看到回帖。喇叭要交流信号才能驱动,一般从audio codec出来,软件驱动发声的。请问您怎么测试的,方式不对吧
DAC是接语音芯片出来的语音信号。因为没有示波器所以只能用万用表看电压什么的。输入脚DAC有2.7V左右,输出脚15,16,21,22电压值在10V左右,但是经过0.22u的电容后电压值就只有不到1V,而且有变化0.3 0.1 0.7 0.9这样的来回变化(输入脚也有波动,但是幅度比较小)。反正功放输出后没有声音。。。扬声器就是嘀嘀嘀的电流声
您好,我看你的原理图有问题,喇叭的输出,正负极怎么接到左右声道上去了,只能接一个声道的正极或负极,另外一端通过电容接地。你这样喇叭发声会有问题。
我看你电路,codec给喇叭输入只有一路?如果只有一路,另外一路也通过大电容接地。这样肯定会有声音出来的。你跳线试试。
你可以参考datasheet上的电路模型,因为放大芯片特性大同小异。电容参数可以根据不同芯片细微调整,但是你的电路接法是不对的。
语音芯片出来的语音信号(即DAC(有两个输出,一个正,一个负,用跳线实现不同的连接))直接连接扬声器是有声音的。连接方式有3种,语音信号出来的正负和扬声器正负对接,是有声音的;只接扬声器的正极或者负极,扬声器另一端接地也是有声音输出的。
但是DAC连入功放后扬声器的正负极接功放芯片输出的左右声道确实没声音;扬声器的正极或负极任意接左声道或者右声道,扬声器另一端接地的话只有滴滴滴....电流声,没有语音输出
我后来没用这款芯片,所以datasheet没去仔细看。你将mute, gain0,gain1三个管脚拉高试一下,这样增益会大一些。
mute拉高的话就静音了吧。。。。而且测试过没什么反应。。。主要是没有示波器看不到具体什么什么情况。。。
低准位才是静音啊,无论字面理解还是逻辑框图(datasheet上有逻辑框图,mute接n型 mosfet)。gain0,1高低只是增益有点变化。
就像片选一样,为什么是低有效呢,业界都是这么定义的。你试试,应该可以,成功了别忘了感谢我。我看其他的参数和接法问题不大。
我现在已经换了一个小功率芯片TPA2005D1来做功放输出。。。测试语音输出放大没为什么问题,因为其输出功率最大为1.4W,音量感觉也能满足需求。但是可能因为全是搭建的飞线,所以感觉有毛刺,时不时地伴随着破音和哧哧的杂音。。。待测试了。TPA3123D2那块空了我再试试,有了示波器的时候再试试。