This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

音频模拟输出与继电器



请教各位一个困惑我很久的问题,为什么在音频的模拟输出要经过继电器之后才输出到接口上?

如果是用来控制输出的通断,我觉得好像没有什么太大的必要吧,我用LYNX HILO解码器做了实验,我在切换这款解码器的输出时,相应的输出口上的继电器并没有发出啪踏啪踏的切换声音,我用万用表测量之后,发现它的继电器是一直闭合的,即使我没有选择此路输出,此路的继电器也是闭合的。

如果是用来控制输出功率,防止外部连接时不小心短路烧毁内部芯片作用的话,好像也不对,HILO用的继电器是IM03(具体型号记不清了,不过是IM系列的),此款继电器的最大输出功率可达60W,连续最大工作电流能达到2A,这个貌似也不能保护内部芯片吧。

请大神指导,谢谢!

  • 我最近想做一个功放电路 在参考一个对讲电路时 也发现了这样的问题

    我考虑 1 可能是在喇叭不工作时切断信号 这样不会有电流声

                2 在对讲麦克风收音时 喇叭不会工作  

       不知道我这种菜鸟回答的问题 对你有没有帮助  

  • 谢谢您的回答,可能是这种原因。不过请问这个功放电路如何判断麦克风是否工作呢?又怎么知道喇叭有没有输出呢?如果用AD采样,那么还要加入MCU进行控制。

  • 因为驻极体麦克风工作 需要供电啊 这个供电同时供给继电器 继电器触点闭合 麦克风也工作了 喇叭也差不多是这个意思  呵呵我还是个菜鸟 别的我就不知道了

  • 为什么在音频的模拟输出要经过继电器之后才输出到接口上。。

    这个是因为加入继电器可以杜绝供电出现问题时而产生有害的交流噪声。

    如果是用来控制输出的通断,其实现在也有这样的方法,而且还出了完整的解决方案,这是可以的,目前模拟开关阵列电路在多路音频信号切换中的应用已经比使用继电器性能优越很多。。这个技术使音频切换技术已经达到了新高度。。

    你的第三个问题可能是在喇叭不工作时切断信号 这样不会有电流声。。楼主可以考虑下。。

  •      麦克风是否工作正常测得的电阻值应该是一大一小。如果正、反向电阻值均为∞,则说明被测话筒内部的场效应管已经开路;如果正、反向电阻值均接近或等于0Ω,则说明被测话筒内部的场效应管已被击穿或发生了短路;如果正、反向电阻值相等,则说明被测话筒内部场效应管栅极G与源极S之间的晶体二极管已经开路。由于驻极体话筒是一次性压封而成,所以内部发生故障时一般不能维修,弃旧换新即可。

        

  • chaosong huang1 您好,感谢您的回答。你提到加入继电器可以杜绝供电出现问题时而产生的交流噪声。在很多耳放电路中,左右声道模拟输出都会经过继电器,请问这样做也是为了杜绝交流噪声么?谢谢。

  • 音频电路里,有大量RC耦合电路。在电源闭合瞬间,所有RC都会进入过度状态。这会使后级输出发生偏移,因此;需要用继电器断开这段过度时间。