This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630 2.1CH 声道时分离度问题

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5630

PVDD:44V

GVDD:12V

散热器接地良好,加载功率输出正常

A+B  4欧负载

C/D  2欧负载

问题现象:当CN3输出(A+B)时  ,CN8(D)分离度很低,CN5(C)分离度良好。

                   CN3(A+B)不管在空载还是加载状态都存在一样的问题。

                   断开R30,加大C23至0.1uF,问题同样存在。

                   IN C,IN D走线是一样的,C23离IC很近。

2.1CH AMP TAS5630.pdf
  • A+B只要有信号输入,D就有串音输出

    但从输入D信号,A+B无串音输出

  • SE 模式时分离度不理想,估计是芯片设计的问题,使用2.1模式前级增加音频处理改善一下。最理想的就是用2片芯片做2.1.   一点经验,2.1模式时你上面的线路带负载上电芯片不工作的,要增加输出继电器隔离延迟接通线路。

  • 你好:

              串扰的原因有很多,共电源线带来的串扰,有输出走线之间的串扰等。检查下你的电源走线,建议给各个通道的电源供电的线都从电源的输入端引线,以降低声音通过电源线之间的串扰。还有就是检查你的输出滤波的走线,都需要独立的回路回到芯片的地回路,不建议在外面直接连接在一起接地。

  • TAS5630芯片的老毛病,在TI的E2E里面有说明,TAS5630B修正了这几个BUG

    .

  • 已取得TAS5630B样片,并测试。完全不行,这个IC也就只能用在桥接模式。

    一个最简单的试验:将2.1声道低音加一个100Hz,0.2V信号输入,输出可以接负载,也可以不接

                                           另两个声道的将IC输入完全断开,另两个声道都会有一个噪声输出。

                                           我已购得市面上以TAS5630设计的2.1声道的3个机型,都有同样的问题

                                          问TI的工程师,吱吱唔唔,没个明确答复

    还说是HIFI级,有点可笑

  • 我们用TAS630B测试,效果挺好!不用的输入端电容接地。

    这个芯片用得好的话效果很好,用的不好成本比较高了。用2.1 是线路不能照搬DATASHEET的。

  • Dear Sir

    我們也想試 TAS-5630B , 是否請樓主不吝指導 ? Thank you

    koa.dick@msa.hinet.net

    Dick Liu

  • 你好:

              你有什么问题可以发帖求助