This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

声音经过调制后通过激光(红外也可以)发射然后通过激光(红外接收)接收解码,用什麽芯片比较好,或是有没有方案



具体就是声音,放大后经调试(芯片)经红外(或激光)发射,然后经红外(或激光)接收,解调之后通过音响发出声音

  • 亲;红外传送;只是调制接受问题,不挨方案。

    一般;可以通过DSP或单片机压缩调制和解码就可以了。码制可以自己编也可以用现成的,如果用DSP;还可以方便的丽音。

  • 你好:

    我们音频产品中没有这样的方案,我们有模拟音频信号转成SPDIF用光耦输出。

  • 亲;问题解决了没?TI有很多产品可以支持这个应用。如DSP等可以压缩编码后用红外通讯实现发声。

    亲;除了DSP;还有一个全硬件的方法可以实现。那就是用VF-FV模式;先用VF变换;将音频信号转成频率信号;然后用红外发射——红外接受——FV变换,将频率变成电压(音频)信号,通过音频放大器就可以让音响发声了。

  • VF和FV可以用同一型号IC完成。TI的产品为CD4046、74HC4046等。

    普通IR对管的可用通讯频率约110kHz;PPM通讯,用CD4046已经足够了。如果亲有高档货,IR可以达到4MHz通讯能力;74HC4046是更好的选择。

  • 谢谢您,如果用DSP用什麽芯片或方案比较好?如果我用激光传输声音可以吗?

  • 激光传声,那可是极品!

    至于DSP,由于牵扯到音质处理及码制问题,可能资源消耗不同,价格也有差异,建议同当地的TI FAE联系。