如题,我使用aic3204接数字麦克风,没有使用ADC。现在我想降低环境音量,以提高目的信号的信噪比(心音小信号),但是不知道该如何构建滤波器。资料上好像是说有默认参数的滤波器,但是不知道如何生效,尝试配置了page44的寄存器,但是完全没有效果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我使用aic3204接数字麦克风,没有使用ADC。现在我想降低环境音量,以提高目的信号的信噪比(心音小信号),但是不知道该如何构建滤波器。资料上好像是说有默认参数的滤波器,但是不知道如何生效,尝试配置了page44的寄存器,但是完全没有效果。
您好,关于您的这个问题,我帮您转给我们的同事cherry,由她帮您提交到英文E2E ,请美国工程师为您解答。
您好,
第44页是用于 DAC的。 建议您先尝试使用内置 ADC PRB 第2.3.3节,然后如果需要的话可以再看下第24页。
以下app note可能会有所帮助:
这个文档和别的文档的内容是冲突的。第八节关于DAC滤波器系数是在page8中:
而aic3204的寄存器说明,关于dac滤波器是在page44及往后的寄存器中,page8是关于ADC的滤波器系数
在这个app note中,该示例中使用的器件是 AIC3100,其 DAC 系数在第8页,ADC 在第4页。
关于 AIC3204器件的页码,您说的是正确的。
我问的就是aic3204,标题正文不止一处标明AIC3204,就是想获得更详尽的可用的滤波器配置资料。
好的了解,我们反馈给工程师看下,应该会在下周的工作日给到您答复。
参考文档第2.3.3节更详细地介绍了 ADC 处理块,这些是可以尝试的多种内置信号处理,如果您需要设计自己的滤波器,那么第2.3.1.10节和上述文档详细介绍了滤波器系数的配置。