为什么 TPA3112的输出功率 特别小,而且再也调节不上去。电路还是安资料给的连接的。 还有为什增益调大之后就会停止 没有了 声音 、? 谁知道 帮下忙 谢谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么 TPA3112的输出功率 特别小,而且再也调节不上去。电路还是安资料给的连接的。 还有为什增益调大之后就会停止 没有了 声音 、? 谁知道 帮下忙 谢谢了
你好,
请问你供电电压是多少,负载是多大,输出功率目前可以到多大,目标是多在。增益从多大增加到多大时没有声音,变成大增益后,重新上电能否有声音。
另外可以在调试时用1K单频信号,从小往大调试,看输出滤波器之前的PWM,输出随着输入增加到多大时不再增加。
你好:
手册上写的没有错。请提供原理图,无法提供原理图,就请检查电路连线焊接问题。看不到电路连线,我们也无法帮助你解答你的问题。
不给输入的时候,电感前输出是50%占空比的方波,电流应该很小,请根据这些现象先检查电路连线。