This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tas5612la单通道使用问题



如图,24v供电,只使用单通道BTL,这样连接输出声音小,测OUTA对地电压只有8--10V

因此修改,把另一个通道的电源和部分元件也接上,这样似乎正常了,OUTA对地有12v,声音也大。

但是使用几天后,有一次上电却把23脚接的33nf电容烧毁:

请问要稳定使用单通道原理图该如何修改呢?(此芯片测试两个通道都使用就工作良好,测试几片一个多月未出现问题)

  • 亲;从照片看,应该是电容受伤后烧了。亲;换个100V的电容试试,应该问题不大。

  • 你好:

    即使只用一个通道,24PIN和23PIN的boostrap电容也是要接上的,PVCC_CD也是要接上的。

    只是输出可以不接电感,输出不用接,或者隔直接地,其余的都是要接上的。

    还有PVCC_AB和PVCC_CD都各自要用大的去耦电容。

    请参照以下图示:

  • 第二图:

    24PIN和23PIN的boostrap电容已经接上了,后来上电瞬间烧掉一个,原因不明。

    PVDD_CD也接上的。

    输出没不接电感,

    这两处不同:

    输出不用接,或者隔直接地,其余的都是要接上的。-----(是输入吧?现在输入直接接地)

    还有PVCC_AB和PVCC_CD都各自要用大的去耦电容。-----(现在共用一个)

  • 你好:

    1.boostrap电容烧掉应该是哪里短路了,检查检查你原来那一般的焊接问题。

    2.我是说输出的通道不用的话,可以不用接,直接float,或者是接电容到底。

    输入不能直接接地,应该接电容到底。输入的引脚有偏置,直接接地,IO口容易烧掉。

    其余的是指boostrap电容,PVCC_CD等都还是要接的。

    3.建议各自都要有各自的去耦电容。

     

  • VDD12V,芯片的工作模式是PBTL,一路输出200w的喇叭,PVDD电压供电12V可以吗?