Other Parts Discussed in Thread: PCM1808
1、通道溢出
折腾了近一个月,才发现PCM1808的两个通道均不能溢出,即输入电压不能高于3Vpp,否则基准电压将会降低,2个通道的偏置电压(通常为VCC/2)差值变大,导致I2S输出突变。只好加了二极管来钳位。Datasheet中根本没有对这种异常情况进行说明!我还一直以为一个通道溢出就溢出,应该不会对另一个通道有影响呢。哎!
2、动态范围窄
线性的动态范围大概只有50多dB,不到60dB,离Datasheet中的99dB还相差甚远。无论我怎么对调离电路的±5V电压进行滤波,怎么对PCM808的VCC的5V电压进行滤波,动态范围始终无法达到60dB。
目前我的电路是对输入电压放大20倍,二极管将输入电压钳制在±1.4V左右,目前的设计目标是1V对应94dB,但输入电压低于3mV(约对应44dB)时PCM1808输出就完全不在线性范围内了,即线性范围约为50dB。请问究竟是什么原因?是不是PCM1808本身噪声就很大?
除了说明书和评估板说明书中的电路,有没有更详细的电路和设计优化可以推荐???
单端输入ADC有什么需要注意的地方?如何提高ADC的线性动态范围?