Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, TAS5548
请教大家一个问题,目前我在开发一个产品:用4颗PCM1808将7.1声道的模拟信号转换为I2S信号,然后给到TAS5548进行处理,那么就遇到4颗PCM1808共用SCLK 、LRCK 、MCLK的问题,请问:
1、能否将这些信号直接连每个PCM1808?或者中间是否需要匹配电阻之类的?
2、对于这样的设计在PCB走线上需要注意那些要点?或者有没有更好的替代方案实现这样的功能?
3、如果SCLK 、LRCK 、MCLK同时还要连接到其他的音频解码器,比如同时需要连接到高清DVD解码IC输出的SCLK 、LRCK 、MCLK,能否也直接将这些信号直接相连起来然后给到TAS5548?如果不行,那能否用MUX进行切换?另外各路I2S data nets又该如何连接处理?
非常希望能得到大家帮助!先感谢大家!祝大家中秋快乐~