Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2
请教各位高手,我现在CODEC芯片用的是WOLFSON WM8960,OPA用的是TI PA3113D2,上电瞬间的POP声已经解决,但是在系统启动过程中(快启动完成时)还会出现一个POP声,请问是什么原因造成的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
系统启动时,做了哪些工作?
首先排查是codec输出就有POP还是TPA3113启动时有POP,先断开,用示波器看输出端的POP。
然后在看系统启动时,做了哪些工作,哪些工作做完后引起了这个POP。
系统快速启动,是指将TPA3113进行shut down吗,还是在前面CODEC中关闭输出.这对于判断POP来源很重要.
上电次序,
前级完全工作正常,再使能功率放大器。
掉电次序,
先关掉功率放大器,在关掉前级。
您好,我目前使用 TPA3113D2 OPA 請問MUTE後 UMUTE 後會有 POP 爆音,就是將SD PIN 拉低在拉高,有什麼方法可以解決嗎....感恩
POP声的原因有很多,并且很难做到完全没有。
从你的信息来看,你是指单独MUTE或者单独UNMUTE没有POP,但是MUTE后快速UNMUTE情况会出现POP,是这样吗?
如果是这样,请确认单独开关和迅速开关在你整个逻辑控制上有何区别?
你好,
我也是用WM8960+TPA3113D2方案,但是我调试了2,3周了,还没有调试通,一直没有声音,好不容易有声音,杂音特别大。
仔细分析后,发现WM8960的SPK输出的格式是Class D的PWM音频,把此音频接入功放TPA3113D2(Class D),对于TPA3113D2来说属于不正常音频输入方式。
看到此帖子,您已经调试成功了,只是有POP声音,请问您的电路原理图时候什么?(WM8960+TPA3113D2),PCB参考布板图是什么?
急盼回复。
我的email:niuyiwork@126.com
或者加我微信(QQ)75011221
谢谢。