Other Parts Discussed in Thread: LM3478
TI工程师:
我们在使用tas2780这款功放时,在PWR_MODE0电源模式,PVDD由电池(2500MaH,3.7V)升压而来=12V,VBATS=电池电压=3.7~4.2V.
我们稳压源供电4.2V,输入1khz 0db sine信号,4Ω负载时,功放功率为5W,但是此时稳压源显示为4.2V 3A = 12W,因此功放的效率应该只有5/12=40%左右,按照规格书,应该有80%+效率。
请帮忙查看可能是什么原因。