This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!关于OPA1678在选型上有几个疑问。
该运放标称为【no phase reversal】;这是什么意思呢?
什么时候需要使用这类的运放呢?
如果是单电源5V供电的话, 从数据手册看,共模输入电压为0.5~3V
共模电压定义为(V+ + V-)/2
那这里的共模电压是指同向输入端和反相输入端的电压差在这个范围内,还是指分别给到输入端的电压需要在这个范围内呢?
超出此范围,但<5V,会有什么问题呢?
no phase reversal
您好,当运放的输入共模电压超过输入的线性工作区域时,会发生相位翻转。
那对于OPA1678来说,如果输入共模电压不在线性工作范围内,不会发生相位翻转。
但是为了保证运放的正常工作,注意输入要满足输入共模电压范围。
那这里的共模电压是指同向输入端和反相输入端的电压差在这个范围内,还是指分别给到输入端的电压需要在这个范围内呢?
指的运放的同相和反相输入端的电压范围。
超出此范围,但<5V,会有什么问题呢?
运放不能线性工作。