Other Parts Discussed in Thread: PCM1792, PCM1792A
rt,谢谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
你说的输出是指哪里的输出?PCM1792的输出还是后级IV变换的输出?
是指给I2S信号时有毛刺,还是专值给LRCLK时输出有毛刺?
复位后有毛刺,是指没有输出时就有吗?
你的电路图是按照datasheet推荐的接法接的吗?可以描述一下。
你好,我用的电路就是数据手册中给出的,先是IV变换,然后差分转单端输出,我测试的毛刺是在差分转单端以后;
我用的是PCM模式,在复位PCM1792A或者开始给LRCK时钟的时候通过示波器观察会有毛刺,就是开始那一下有,然后就正常了。
能否通过你们的DEMO板验证一下是否在复位PCM1792A或者开始给LRCK时钟的时候也会产生一个毛刺,首先确定这个问题是不是芯片所固有的,或者说有哪个寄存器需要配置一下,谢谢!
你好:
很抱歉PCM1792A没有EVM,所以无法进行测试。
不过我听你这个描述,觉得是POP,芯片复位或者上电,开始工作时,都会造成一个瞬态的冲击,反应在输出就是毛刺,听起来就是“扑扑”的声音。
POP是很正常,因为电路的状态在改变,有冲击在所难免。
你好:
POP是在所难免的,这个毛刺是瞬间的冲击,很难消除。
你说的这个毛刺很大吗?目前有功能性的影响吗? 后级听到的POP声很大吗?