This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116非音频用法的一些问题请教

想使用此芯片作为高效率的驱动运放,大部分工作在DC状态下,由于此芯片着重音频AC使用,因此我有如下问题请教:

一,芯片在使用时有DC输入,因此在输入端就不能加隔直电容,我把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?

二,芯片手册中介绍芯片有直流输出检测功能,这部分我没太懂,当输出为直流时,芯片输出直接转换为高阻态?还是检测到输出为直流时,芯片三脚(FAULTZ)输出为零,输入到芯片二脚(SDZ)后芯片输出转换为高阻态?如果不把芯片三脚链接到芯片二脚的话。即使芯片输出为直流也可以继续使用吗?

三,如果此芯片不能再DC范围应用,能否推荐一款较大功率classD芯片可以在DC范围内应用?

  • 亲;由于有直流保护,该IC不适合做直流放大。

    亲;需要多大的电压,电流输出?

  • 你好:

    不可以这样应用的,功放有直流检测是因为直流如果进入了功放,后级输出到喇叭,就会烧毁喇叭,所以有直流检测,检测到有直流就会shutdown,TPA3116不适合你的这种应用。

    我们的class D都是用在AC范围内的。

  • 电压电流范围想应用在芯片满电源电压的功率输出,驱动的不是喇叭,而是想应用classD的架构做高效率直流驱动

    我现在不太明白第二点,直流保护是当直流保护启动时,会使(FAULTZ)脚输出低后给(SDZ)脚后芯片停止工作?还是直流保护启动时芯片直接停止工作,不经过(SDZ)脚?

    如果不把(FAULTZ)脚和(SDZ)脚接一起,是否可以绕过直流保护?

  • 电压电流范围想应用在芯片满电源电压的功率输出,驱动的不是喇叭,而是想应用classD的架构做高效率直流驱动

    我现在不太明白第二点,直流保护是当直流保护启动时,会使(FAULTZ)脚输出低后给(SDZ)脚后芯片停止工作?还是直流保护启动时芯片直接停止工作,不经过(SDZ)脚?

    如果不把(FAULTZ)脚和(SDZ)脚接一起,是否可以绕过直流保护?

    贵公司的classD芯片虽然标准应用为AC应用,是否有某些classD芯片通过某种方法后可以应用在DC?

    我主要是想应用classD的架构做高效率直流驱动。或者您给我推荐个高效率AC包括DC的驱动方法?

  • 你好:

    直流检测后会shutdown,请参见page 18中对DC detect的描述:

    The DC Detect fault will also cause the amplifier to shutdown by changing the state of the outputs to Hi-Z

    明确写明了会shutdown。

    音频功放都是希望避免直流,所以大部分芯片都是有直流保护。你看一下TPA3124,没有直流保护,或许能用你的应用。