Hi TI专家,
我用两片PCM1794组建一个并联DAC电路(一声道一片),采用TI官网标准接法,发现其中一个声道LPF输出端静态时有0.2V的直流电压,另外一声道正常。测量正常的声道PCM1794的17,18,25,26脚对地均为4.1V左右,但是有0.2V直流的那个声道的电压情况为:17,18脚为4.02V左右,25,26脚为4.2V左右,同时测量21与22脚也有约0.2V的压差,请问这个情况是IC内部两个通道本身的偏差引起还是外部原件偏差引起的?该如何解决好?请赐教!谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI专家,
我用两片PCM1794组建一个并联DAC电路(一声道一片),采用TI官网标准接法,发现其中一个声道LPF输出端静态时有0.2V的直流电压,另外一声道正常。测量正常的声道PCM1794的17,18,25,26脚对地均为4.1V左右,但是有0.2V直流的那个声道的电压情况为:17,18脚为4.02V左右,25,26脚为4.2V左右,同时测量21与22脚也有约0.2V的压差,请问这个情况是IC内部两个通道本身的偏差引起还是外部原件偏差引起的?该如何解决好?请赐教!谢谢!!
你好:
你的意思是用两片DAC做两个声道,每个声道独立?这样的话,两片工作相互不干扰,为何你需要两声道保持高度的一致性?
如果是一片上左右声道并联,担心有两声道输出电压不一致,有内部回流,到是可以串上电阻调试。
但是PCM1794没有EVM,所以不方便验证EVM板上的电压情况,不过目前还没有用户反映这个问题。
您好,请问你的LPF的电阻精度用得是多少的? LPF的运放用得是多少的? 这个对输出的漂移影响较大。
在实际工作的时候,接上LPF,这些引脚的电压是零,所以影响不大。